“线程: 测试, BQSTUDIO”中讨论的其它部件
您好,
我想知道您是否可以确认我的电路配置以实现外部平衡,特别是在第6单元周围?

我遇到了一个问题,即 Q3A 没有完全或完全打开,从而显著降低了该电池的平衡电流。
在本单元4的第一个示波器捕获中,CH1 (黄色)是 Q4A 的门,CH1 (蓝色)是 R21和 Q4A 之间的节点。 您可以看到 Q4A 在 BQ40Z80的控制下清晰地打开,如 CH2 (Q4A 漏极)被大约4伏的电压拉低,导致平衡电流流经51R 电阻器。 (请注意,这是在睡眠模式下捕获的,其中 CBS=1因此脉冲时间更长):
这就是我希望它能寻找所有正在进行平衡的细胞的方式。

在单元格6的第二次捕获中,相同节点的采样围绕 Q3A 进行。 请注意,尽管栅极被切换,但 Q3A 和 R19的节点仅下降约430mV,因此是所需平衡电流的一小部分:

在我测试的第二个电池组上,Cell 6的 FET 根本没有打开。
这些 FET 的 VGHZ 非常低,为最大。 1.2V,因此我希望它们在闸门完全打开,2V。 我怀疑存在某种偏压问题。
请注意,示波器接地至蓄电池。 我计划在蓄电池供电范围接地至每个 FET 的电源后重复测试,以确认门源电压。
任何想法都将不胜感激!
此致,
丹尼尔