This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:EN 引脚上拉电压

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076961/tps54336a-en-pin-pull-up-voltage

部件号:TPS54336A

dears

针脚上有内部上拉电流源,如果该针脚处于浮动状态,该针脚上的电压如何? 客户希望 MCU 引脚直接连接到此引脚,并需要了解泄漏和浮动电压。

谢谢  

申俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    上拉电流列在《电气规格表》的 EN 标题下。

    当转换器被禁用时,推拉电流名义上为1.15μA Ω。  当转换器启用时,上拉电流增加到3.3μA Ω,以增加额外的滞后。

    该团队的人员将检查开路上拉电压,因为数据表中未列出该电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得,你好

    谢谢,客户计划使用3.3V MCU I/O 来控制引脚,电平和驱动能力可以满足, 但我们还需要拉电压来检查该引脚在浮动时是否有最高电压以确保 MCU 的安全。您是否可以帮助检查拉电压?  

    谢谢

    申俊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    内部上拉电压将大于3.3V。  如果 MCU I/O 不允许外部上拉3.3μA Ω 至3.3V 以上,则需要考虑外部电压限制电路, 例如输入/输出3.3V 电源的10kΩ Ω 电阻器。