This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:3V3输出上的电压波纹过大

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1, AMC3301, TPS65261, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076638/tps65261-1-excessive-voltage-ripple-on-3v3-output

部件号:TPS65261-1
线程中讨论的其它部件: AMC3301测试TPS65261TPS65263

您好,

我是使用这些设备的相对新手,想将其配置为原来的1.5V,3V3和5V,在设计上,我们设计了1.5V,因此只使用输出1和2。 分别用于5V 和3V3。 我购买并配置了 TPS65261-1 EVM,其方式与您自己的文档中所建议的大致相同,而且似乎都可以正常工作。 现在,我似乎在实际应用中遇到了一些严重的电压波纹,我想知道您是否可以看一看,并可能就这种情况的原因提出一些建议?

我们拥有的电路如下:

目前3V3负载不是很高,可能是0.5A 左右。  

5V 为 RDC 传感器(AD2S1210)和具有 F28379D 的 TMS 控制卡供电,以生成用于 TI 微处理器的板载3V3和1.5V。

3V3负载包括各种外围传感器,以及带有 板载转换器的接口设备,如 AMC3301,ISO7840F 隔离缓冲器等,CAN 接口,SPI 缓冲电流传感器电压传感器等  

TMS 3V3电路和此 外部 3V3电路之间确实存在接地。

该问题的一些迹象:

仅看波纹,我们可以看到3V3有~300mv 波纹,这种波纹似乎有一个大约330kHz 左右的重复包络,而频率更高的波纹波大约为7MHz 。没有明显的其他原因导致这种波纹波纹波纹,例如 PWM 工作,外部电源耦合等。  这位微型企业只是坐在那里,没有运行 任何程序。

看着5V 输出(为控制板供电),这看起来很好很稳定。

我们看到转换器的15V 输入情况类似,这是一个单独的隔离 DC/DC 转换器,但似乎没有产生过大的波纹。

不幸的是,这种波纹正在破坏各种传感器,并污染模拟感测电路。

我们已经安装了几个 CLC 滤波器来尽可能隔离一些敏感的外部传感器和设备:

我确实想知道这些因素是否会导致一些振铃或不稳定,但在这个阶段,我只是不确定应该从哪里开始。 欢迎您提供任何可能的建议?

此致

史蒂夫

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    感谢您的咨询。 我将在这个周末后很快给你答复。

    巴西卢比

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢西亚,

    感谢您的回复。

    我认为一切都好。 我又看了一下我的设置,  似乎常见的模式接地噪音可能是这里的问题。 移动我的范围理由已经消除了我以前看到的大部分内容。  我在模拟输入的拾取方面遇到一些问题(这是我查看3V3的原因,并假设这是信号源),但我认为这可能与我自己的电路有关,而不是与 TPS 设备有关。  我将继续 关注我是否可以在这方面做出一些改进。  

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢西亚,

    好的,所以仔细检查后,我仍有一些问题,下面的范围是看3V3输出(黄色)和5V 输出(蓝色)的交流波纹。 17kHz 输出中似乎有一个单调的现象,这有点意外。 事实上,我可以听到它在工作,这也是意料之外的,因为该设备应该以600kHz 的频率切换。 有什么想法吗? 如果负载较低,这是否是预期行为?  

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve!

    卢西亚很快就会回复你!

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    感谢您的咨询。 很抱歉,我有几个案件在处理中,答复迟了。

    第一个关于3.3V 噪音的问题,我同意您的观点,认为这似乎是由探针引起的。 请问您的测试点是什么,当它显示噪音时,当噪音得到改善时? “移动范围理由”是什么意思?

    对于第二个有关低频交流波纹的问题,我有以下几个问题和建议:

    (1)捕获波形时,您能否阐明 Buck1和 Buck2的实际输出电流? 您是否还可以捕获 LX1和 LX2的波形,并检查是否有异常? 您是否测试过波德图,是否可以向我发送波德图?

    (2)环路补偿 TPS65261和 TPS65263相似。  

    您可以使用 TPS65263 Webbench 检查其稳定性。 我认为这是一个很好的模拟工具,可供您检查这个问题。

    https://www.ti.com/product/TPS65263?keyMatch=TPS65263&tisearch=search-everything&usecase=GPN 

    (3) Buck1和 Buck 2总降额输出电容的值是多少? 建议添加1-2* 22uF 输出电容器或将 R27和 R28降低至10-20k,以检查17kHz 波纹是否仍然存在。

    如果有任何问题,请告诉我。谢谢!

    巴西卢比

    卢西亚