This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:电池选择

Guru**** 2585715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077281/bq27621-g1-battery-selection

部件号:BQ27621-G1
“线程”中讨论的其它部件:BQ34Z100-G1BQ35100

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

使用9 V 电池,C2和 C3直接连接到 VBAT,但 VBAT 具有0-6V 的容差。

如果客户想要检测9 V 电池的剩余电量,是否可以使用这一电池? 如果不是,您可以推荐一个吗?

谢谢!

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    9V 电池的化学性质如何? 它很可能不是一节电池,它可能在外壳内串联有多节电池。 BQ34Z100-G1是我们支持的堆栈表的阻抗轨道顶部,用于充电电池。

    对于主电池,应该使用 BQ35100,但我认为我们没有9V 碱性电池的化学 ID。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒