This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在达到 EOS 条件之前,电池电压是否可能低于最小系统电压?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076907/bq35100-is-there-possibility-the-battery-voltage-goes-less-than-minimum-system-voltage-before-reaching-eos-condition

部件号:BQ35100

大家好,团队

我的客户考虑将 BQ35100用于带有 EOS 模式的 SAFT LSH20 (Li-SOCl2)。
我们已经获得了 TI 为 LSH20准备的化学 ID。

他担心在达到 EOS 状态之前,电池电压是否可能低于最小系统电压(=3.0V)。
可能是这样吗?
如果答案是肯定的,我想知道如何设置参数(EOS 趋势检测等)以防止这种情况发生。

此致,
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita,

    我需要了解有关该系统的更多信息以进一步提供帮助。

    如果仪表经常被唤醒,并且电池上没有大负载,我认为在电池电量降到3V 以下之前可能会收到 EOS 警报(通过查看数据表)

    如果它们正在执行脉冲高电流负载而不经常采样,那么在触发 EOS 警报之前,电池可能会降至3V 以下,因为我们将此触发器基于移动平均值比较。

    文件://C:/Users/a0485467/Downloads/LSH20_1006.4b1c2431-3028-48be-b4f2-a0b19f4a6e1e.pdf

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt-San,

    感谢您的支持。
    我想澄清你所提到的“脉冲高电流负载”。

    对于以下螺纹,在 EOS 模式下测量阻抗需要高负载脉冲。
    正确吗?
    -----
    bq35100设计用于以十毫秒(~~100mS+)的振幅测量脉冲。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025312/bq35100-what-does-the-high-load-pulse-indicate
    -----
    如果答案是肯定的,我还想知道~200mA 是否适用于  高负载脉冲。
    我的客户在 他的应用中估计了~200mA 的高负载脉冲。

    此致,
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita,

    是的,帖子中有许多有效信息。 负载必须足够大,以导致电压至少下降100mV。 这将使我们能够获得有效的电池阻抗测量。 如果您担心提前撞击端接电压(系统3V 的最小电压),我建议尽可能频繁地采样,因此移动平均值有时间在电压过低之前分流系统。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒