This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:输入和输出电容器

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076747/tlv62568a-input-and-output-capacitors

部件号:TLV62568A

您好,

在  典型应用部分 TLV62568A 的数据表中,输出电容器的建议为 Murata 陶瓷电容器22uF / 6.3V (GRM21BD70J226ME44),输入电容器的建议为陶瓷电容器4.7uF / GR10V (GR21BR71A475KA73L)。

我找不到这些电容器电容频率图,但从以前的经验来看,我知道当频率高于1MHz 时,陶瓷电容器的电容会迅速减小。

由于 TLV62568A 的工作频率为1.5MHz,因此输入电容器的电流为1.5MHz,输出的波纹为1.5MHz。

此频率下的电容是否小于其应有的电容?   为什么建议的电容器是陶瓷电容器,而不是铝 或聚合物电容器?

此外,将10uF 陶瓷电容器置于输出位置是否足够?

感谢您的帮助,

阿萨夫·亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Asaf,

    感谢您的提问。

    通常,电容会随着频率的升高而增加,特别是在 MHz 范围内。 请参阅穆拉塔的下图,包括链接。
    陶瓷电容器是输入和输出滤波的建议组件,因为它具有低 ESR (几毫欧姆范围)和 ESL (~100pF 范围)。 相反,铝和聚合物电容器在~MHz 频率范围内的 ESR 和 ESL 要高得多,这将导致更大的波纹电压。

      电容与频率(https://ds.murata.co.jp/simsurfing/mlcc.html?lcid=en-us)

    TLV6256xA 不支持数据表中所示标称值为10uF 的电容器。 参见下面的 LC 矩阵参考。

    我希望我能回答你的问题。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好!

    感谢您的详细回复。

    我们尝试使用10uF 电容器,因为我们想要使用的22uF 电容器的电容随频率快速降低。

    我们想要使用的电容器22uF 是: TDK 公司的 C160依据 为:C160依据 为 R1A226M080AC:

    从电容到频率图中可以看到,当频率增加时,电容会降低。

    我看了一些其他制造商和其他技术(X7R),并看到了类似的图形。 电容 随频率而降低。

    此外,在所有电容器上,当查看阻抗图时,似乎在大约1MHz 后,电容器的行为比电容器更具有电感。

    所以,除了 ESR 问题,我是否还应该使用陶瓷电容器?

    此外,Murata 电容器如何在频率图上具有不同的电容?

    此致,

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Asaf,

    感谢您的快速响应。

    已理解。 借助 C160包含 的 R1A226M080AC,电容在频率≈1MHz 时显著降低,而 Murata 电容器则不是这样。 不幸的是,我没有数据来检查来自 Murata 的图形的准确性。 无论如何,GRM21BD70J226ME44 (COUE)在 IC 验证阶段使用,因此我相信它也适用于您的应用。

    请使用陶瓷电容器作为输入和输出电容器。 此设备从未使用过铝或聚合物电容器。

    如果您有其他疑问,请告诉我。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好!

    感谢您的快速而详细的回复。

    我没有其他疑问。

    我相信你给了我我所需要的信息

    此致,

    阿萨夫