This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431BQDBZR -关于机器型号(mm)

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076798/tl431-tl431bqdbzr---about-machine-model-mm

部件号:TL431
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

 

请告诉我们 TL431BQDBZR 的机器型号(mm)吗?

 

我知道 TL431BQDBZRQ1 (Q1级)的机器型号(mm)为±200V。

我猜 TL431BQDBZR (非 Q1级)的 mm 相同,因此±200V。

我的理解是否正确?

 

此致,

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏,

     TL431BQDBZR 上没有 MM 的测试数据。 我希望性能 与 TL431BQDBZRQ1类似。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masoud-San,

    感谢您的回复。

    此致,

    隐藏