This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:选择初始 C3值以设置占空比

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077084/lm2623-selecting-initial-c3-value-to-set-duty-cycle

部件号:LM2623
“线程: 测试”中讨论的其它部件

我正在使用 LM2623A 控制器进行设计。

最小 VIN = 1.8V

最大 VIN = 4.5V

输出电压= 9.5V

输出= 0.2 A

在数据表中,它表示选择 C3是一个“试错”过程。 但我希望获得一些指导,了解我应该从什么价值开始。 数据表中的电路示例有4.7 pF。  

遵循本 TI 文档
https://www.ti.com/lit/an/snva731/snva731.pdf?ts=1644852689362

它说工作周期是:

D = 1 -((Vin * eff)/Vout)

在我的案例中,D 将为85%,假设效率为80%。 零件的最大负荷为90%。 所以我会把它剪得更近。

由于我的输入电压随着蓄电池放电而变化,因此我需要一个串联电阻器到 C3,根据这种情况
www.ti.com/.../snva050d.pdf

问题:

1.此部件是否有一个 SPICE 模型(TINA,LTSpice),我可以使用该模型来帮助选择 C3? 还是这也不是一个准确的选择?

2.在我的案例中,我应该从 C3开始使用什么值? 我应该串联使用什么电阻器?

我们非常感谢您的任何帮助,提示或技巧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    很抱歉,我们没有 LM2623 SPICE 模型,因为它是一个相对较旧的芯片。 由于其非线性效应,我认为最好的方法是将 C3和 R5保留在 PCB 上并在工作台上测试以选择最佳值。

    2.LM2623不是典型的 PWM 转换 器,而是 PFM 转换器,其控制方案使用滞后窗口来调节输出电压。  当输出电压低于窗口的上限阈值时,LM2623会在 C3设定的占空比下连续切换。 当输出电压达到窗口的上限阈值时,LM2623将停止完全切换。

    这就是为什么 C3效应是非线性的。 对于您的应用,如果 PWM 模式下的占空比为85%,则 PFM 模式下的占空比将更高,可能85%至90%是合适的。 但正如我之前所说的,最好在标准中测试以选择值。 切换频率(R3)也会影响 C3值。  

    我认为4.7pF C3和100k R3可以成为您的案例的起始值。

    此致,