This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:QHS 选择

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076990/tps92641-qhs-selection

部件号:TPS92641

您好,

由于 寻源问题,我正在使用 TPS92641与 Qhs Nexperia PN  PSMN004-60B 118一起使用

不幸的是,这一部分不起作用。

由于此部件似乎在所需的设计参数范围内(VIN=48V,Itmax =6A),我怀疑问题在于 TPS92641可能无法驱动 PSMN004的电容和栅电荷(Ciss = 8.3nF,Qg= 168nC)。

但是 ,这些参数不会出现在 TPS92641数据表上,因此我不知道这是否是问题所在。  

请帮我解决这个问题吗?

 

谢谢!

开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Uri,

    在我们分析 FET 问题之前,请分享示意图,我可以帮助查看。  

    罗宾