This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:降压/升压和旁路模式下的 TPS61094最大输出电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076944/tps61094-tps61094-max-output-current-in-buck-boost-and-bypass-mode

部件号:TPS61094
“线程”中讨论的其它部件:TPS631000

您好,

 

我还有一个关于 TP61094的问题 :

 

  • 您能否在旁路模式下确认是否可以通过内部 MOSFET 传递1,2 A ?

(VIN 5V4 -> Vout 5V4 1,2A)

  • 和降压模式下的相同问题  

(VIN 5V4 -> Vout 3V4 1,2A)

似乎还可以,但如果你能确认,

非常感谢您的回答,

此致

 

文森特·布乌古云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent,

    1.2A 是可能的。 请注意,在强制旁路模式下,输出电压将为5.4-1.2A*120mOhm=5.256V。

    buck_on 模式的最大充电电流为600mA。

    TPS61094是一款双向降压升压转换器,设计用于备份应用。 如果您要查找真正降压/升压转换器的设备,则可能需要检查 TPS631000。  

    -文浩