This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:52V 至12V 180W 隔离解决方案

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP9656
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076408/ucc2897a-52v-to-12v-180w-isolated-solution

部件号:UCC2897A
“线程: PMP9656”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们正在寻找52V 至12V 180W 隔离解决方案,您是否推荐参考设计?

PMP7376现在看不到 TI.com,它会再次在 TI.com 上吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    我希望使用 UCC2897A + NA5738-DL (Coilcraft)来执行54V 至12V 200W 隔离电源解决方案。

    我发现 PMP7376正在使用此组合。

    TI 网络说: 此参考设计(PMP9656)取代了现在过时的 PMP7376 52-V 至60-Vdc 输入,12-V/22-A 有源钳位正向参考设计。

    PMP7376有什么问题吗?

    谢谢,

    埃尔维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猫王,你好!

    如果 TI 取代了参考设计,则存在一个问题,停止推广该设计符合每个人的最佳利益。  我看到NA5738-DL 数据表仅显示52-60V 输入,而替换变压器(RA6992-BL)则显示48V-60V 输入。  48V-60V 完全符合PMP9656的设计要求。  输入电压范围的变化可能是删除旧设计的原因。

    无论如何,PMP9656都能满足您的要求,应该被视为更可靠的解决方案。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    感谢您的支持!

    1. 我们的适配器为56V,因此我的48V 输入没有问题。

    2 ,NA5738-DL 的价格和 RDC 低于 RA6992-BL。  所以我选择了 NA5738-DL。

    3. 我可以使用 NA5738-DL 替换 MP9656的 RA6992-BL 吗?  

    谢谢,

    埃尔维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不推荐 NA5738-DL,因为 PMP7376已被删除,我不知道为什么。  我不在创建参考设计的小组中。  电压额定值是一个明显的差异,但也可能存在其他问题。  TI 删除和替换参考设计的做法异常!  我会警告不要使用 NA5738-DL。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    感谢你的回复。