This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:芯片功能异常

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24079, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076917/bq27220-abnormal-chip-function

部件号:BQ27220
“线程:BQ24079,,测试”中讨论的其它部件

亲爱的专家

客户发现2个坏疽性口炎 BQ27220和 BQ24079 芯片功能。

在测试阶段发现了这种情况,共测试了10个 PCS,其中有2个 PC 异常

请参阅我们的初步测试结果。

BQ27220:使用 万用表 二极管模式,发现 PIN2异常部件电压为0.561V,正常部件为0.482V。因此,异常部件 针脚2已被修剪!

BQ24079:使用 万用表 二极管模式,发现红色笔放在产品的 P+上,黑色笔放在产品的 R8上方的测试点上。 电源故障:1.812V。 正常:0 v.

e2e.ti.com/.../Schemetics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel 你好,

    您能进一步解释测试吗? 故障的症状是什么? 零件是否工作过或这些字段是否返回?

    如果他们没有 ESD 检测,则可能是由于放电而导致部件内部损坏。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒