This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:bq76930与外部平衡器配对

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076454/bq76930-bq76930-pair-up-with-external-balancer

部件号:BQ76930
“线程”中讨论的其它部件: BQ76942

尊敬的先生/女士

尽管 bq76930配备了内部单元平衡功能,但其平衡电流不足以满足我的使用需求,因此我必须与外部平衡器电路合作。   数据表中有一些陈述让我对此有点怀疑:

第10.3.1.3.3节 “相邻单元格不应同时平衡。 这可能会导致细胞针脚超出其绝对最大条件,也不建议用于外部平衡。”

您是否想进一步阐述这一点?如果您能通过关联引脚的内部电路解释/展示这一点,这将有助于我进一步了解这种情况。

我的初步计划是使用外部有源平衡器(其控制与 bq76930无关)(类似于 TI 的电源泵平衡器),它将电荷从电池转移到电池(因此相邻电池)。 这是否会违反上述规则? 是否有任何问题或这是一个僵局?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是 bq769330
    平衡阈值/算法(何时开始/停止平衡)是否由主机决定? 还是可以设置为由 bq 决定? 它是否基于绝对电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiahui,

    您应该阅读  bq769x0系列前10设计注意事项 应用报告的第4节“单元平衡”。 它详细介绍了如何实现外部单元格平衡 ,还介绍了内部单元格平衡功能的工作原理。

    我不知道如何使用我们的 IC 进行激活细胞平衡配置。 这不是预期配置。 我认为阅读问题 9.5是否可以平衡相邻细胞? 我们的 BQ769x0 AFE 常见问题解答文档。 大多数电流可能会流经内部电池平衡 FET,因此我不确定您是否可以轻松地将电荷从电池传输到电池。 阅读文档并查看是否可以使用。

    单元平衡由主机确定。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 路易斯·埃尔南德斯·萨洛门:

    感谢您的回复,我的客户仍在下面查询

    我阅读了你们给我的文章。
    我的主要目标是让 BMS 系统满足以下要求

    1.监控和记录电池(8芯)电压,电池电压,电池温度(电池充电和放电电电流不是必需的,但很好)
    通过禁用电池组的内部负载开关,保护电池组免受电池和电池欠压,过电压,过电流,短路和温度过高的侵害。
    3.将(1)的记录参数发送给充电器(电池外部)以用于数据记录。
    4.充电器 MCU 可以命令 BMS 的负载开关关闭

    根据所附的图表,我仍将在 bq76930的每个差动输入之间放置470R 和6.9V 齐纳二极管,主要用于保护目的。
    问题1:我认为,内部开关都不会启动,所以我能不能认为这与造成过度应力的行为不同,这可能会过度加重 bq 的 AFE 的压力? 您是否看到可能出现的任何潜在问题?
    问题2:470R 和齐纳二极管是否有助于提高 AFE 级的可靠性?
    问题3:根据上述要求,您是否有更好的人选,价格范围类似,无需在电池(BMS)组件内增加主控制器,哪种方法可以完成工作? 如果有,请推荐。

    问题4:我的充电器(外部)上会有一个 MCU,用于降低我将其用作主机的价格, 但知道76930必须依靠其主机来激活负载开关(而我充电中的 MCU 必须从电池间接获得 Vcc),我是否可以说这种解决方案是不可行的?
    还有什么其他方法可以这样做,例如在生产阶段预编程76930,例如,它会在默认情况下打开负载开关?


    此致,
    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiahui 和 William,

    我没有找到提到的图表。  如果外部平衡器在电池上工作,它们的阻抗应该很低,BQ76930输入的电压不应该明显移动。  请考虑整个电路在单元格连接过程中如何反应,以及用于 BQ76930输入滤波的组件值。 当你提到470欧姆和6.9V 齐纳时,我希望它们是串联的。  这可能很有帮助,但470欧姆似乎允许除齐纳外的额外电压。  考虑齐纳是否仅与滤波器电阻器结合 使用可能是合适的。

    问题1:正确,如果不使用内部 BQ76930平衡开关,则差动电压在连接后应正常在范围内。  考虑细胞连接和来自细胞包的瞬变。  BQ76930的输入电容器和功率滤波器电容器之间的巨大差异可能会导致电压过大,请参阅上面  提到的 AppNote www.ti.com/.../slua749a。  同时考虑单元未连接时外部平衡电路的行为。  如果它夹住开路输入,可能会对其它未连接的电池施加大电压。  

    问题2. 一般来说,有阻力的差速器齐纳会有所帮助。  再次考虑是否需要串联电阻。  还应考虑某些输入是否需要单个结束限值。

    问题3. BQ76942是一款较新的器件,可支持8个单元,并可配置为在没有外部主机的情况下运行。

    问题4。 正确,BQ76930不能自行打开,它需要一台通常驻留在主板上且具有 IC 的主机,或者至少在需要配置 BQ76930并打开放电 FET 时通电。  只有在充电器中安装主机可能无法正常工作,除非充电器将为主机供电,主机随后可以在保护开关关闭时发现电池,然后配置 BQ76930并启用保护开关。  蓄电池的故障恢复需要重新连接到充电器。