This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:零件在最大输入电压为30V 的电路中作为 LM5119替换件的适用性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5119, LM25117, LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076402/lm25119-suitability-of-the-part-as-replacement-for-lm5119-in-a-circuit-with-max-vin-30v

部件号:LM25119
线程中讨论的其他部件:LM5117LM5119LM25117

我们一直在 产品上使用 LM5119和 LM5117。

我们发现 目前更容易获得 LM25119和 LM25117部件。

主板的额定电压为24VDC。

原零件的电压最大值较高并不是真正需要的。

这些零件似乎是一个合适的替换件。

LM25119和 LM5119之间的唯一区别似乎是 VCC 调节条件和欠压阈值,而只是 LM5117和 LM25117上的欠压阈值。

因此,这只会在初始通电期间影响设备,因为在 Vin 上升时,启用输出之前的时间会有微小的差异。

此外,在故障条件下 ,ULVO 的生效点也有细微差别。

这句话是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否提供详细信息输入/输出案例? LM25119具有不同的输入和输出电压。  

    我们希望确保它可以在不更改 BOM 的情况下进行替换。

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些是我们目前使用的部件的工作条件,我们 希望用 LM2511X 版本替换这些部件。

    LM5119

    最大电压= 26V

    输出电压1 = 5V @ 3A (最大)

    输出电压2 = 3.3V @ 7.5A (最大

    LM5117

    最大电压= 28.28V

    Vout = 1个产品12V,另一个产品24.8V。

    谢谢,

    罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的声明适用于 LM25119和 LM5119替代产品。 对于此应用程序,LM25119可以替换 LM5119,而无需 BOM 更改。

    该声明也适用于 LM21117和 LM5117替代产品。

    此致