This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:引线框架 TPS54320RHLR

Guru**** 2509475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076680/tps54320-lead-frame-tps54320rhlr

部件号:TPS54320

只是想验证 PN TPS54320RHLR 的导联帧从2020年到2021年是否发生了变化,  

它们略有不同;

日期代码2030

2139.

我们非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅赛德斯

    我将与团队成员核实,下周再接你们。

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请稍候,南希将很快回复您!

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅赛德斯

    请提供每个网站的顶部标记图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅赛德斯

    非常感谢。 站点问题是否有任何具体原因,意味着您是否发现这两个部件中的一个有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为配件的配合/功能有问题,但我知道我们的客户会注意到并提出 内部结构不一致的问题,我希望为他们准备好答案,同时也理解为什么如此 适合学习。

    我正在对这些产品进行假冒测试,并希望确保它们是真实的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅赛德斯

    由于背景原因,我可以告诉大家,这些部件的有效设备标记与我们的内部数据库检查相匹配。

    为确保部件来自 TI,我们建议始终参考 STC 或 PO,以确保我们通过 TI 授权渠道购买和分发的部件。  

    回到您原来的问题:是的,潜在客户框架发生了变化,通过扩展产能来支持交付情况。 当然,更改完全符合条件。 由于对数据表参数或功能的影响为零,因此未对 PCN 进行处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!