This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:将锁定式12V 开关添加为开/关

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076655/lm5164-adding-a-latching-12v-switch-as-on-off

部件号:LM5164

TI 专家您好,  

我使用 LM5164为电机驱动器控制器供电。 LM5164提供了打开电机驱动器所需的12伏电压。 VIN 为100V,但我不想使用100V 来打开/关闭系统。 我希望闭锁开关(12V)打开或关闭 LM5164,从而打开/关闭系统。  

可以使用从 EN/UVL 切换到 GND 的开关来完成此操作吗? 整个网状的电压是多少? 它是否会超过12伏? 是否有更好/更容易的方法来实现我想要做的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您不使用 UVLO 功能(通过使用 Rent 和 RENB),则可以删除 RENB 并替换为12V 齐纳。

    然后,您可以使用所示的开关打开和关闭设备。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 在这种情况下,租金应该是1百万吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信你可以按照工作台的建议使用1M 或100k  

    谢谢

    -阿里夫