This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TPS51200:支持的应用

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077042/faq-tps51200-supported-applications

部件号:TPS51200

单个 TPS51200可以支持多少个 DDR 内存 DIMM? 该部件还可以用于其他哪些应用?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单个设备可以支持的 DIMM 数量取决于每个 DIMM 的当前要求。 这些信息应在单个 DIMM 的数据表中提供。 有关确定终止电流的详细信息,请参阅以下来源 :https://www.ti.com/lit/an/slua886a/slua886a.pdf?

    TPS51200器件系列是 DDR-DDR4系统中 VTT 应用的理想选择。 但是,它们可以用于任何其他需要2A-3A LDO 的应用。 使用这些设备的额外好处是,它们能够吸入电流和获取电流,使其非常适合 DDR VTT 应用。