This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:CdVdT 的额定电压

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076876/tps1663-rated-voltage-for-cdvdt

部件号:TPS1663

您好,

我的客户希望使用 TPS16630RGET。
它们的要求如下。
 VIN=24V
 Iout (最大)=5A
在这种情况下,CdVdT 应使用多少额定电压盖?

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希 拉诺,你好

     CdVdT 电容器的额定电压应为10V 或更高。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    勒凯德

    感谢您的确认。

    此致,

    希拉诺