This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803-Q1:增强设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2803-Q1, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076841/ucc2803-q1-boost-design

部件号:UCC2803-Q1
“线程”中讨论的其它部件: UC3842

大家好,团队  

UCC2803-Q1应该能够提高性能,但我看到所有设计(包括数据表/工作台/参考设计中的应用)都是隔离的回扫解决方案。  因此,我想检查增压设计是否有限制,以及增压是否有任何设计指导线。  

我的客户的要求 是

9-12V 输入电压,60V 输出电压,1A 输出电压。

从工作周期开始,应该是正常的,不确定是否存在其他问题。  谢谢。  

巴西卢比

给定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的。它是一种通用 PWM 控制,也可用于降压, 升压,前进。

     数据表第一页中的简化应用程序图只是一个增强拓扑。

    它 具有与 UC3842和 UCCx8C4x 相同的引脚。 您可以从他们那里找到参考。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teng,  

    感谢你的回复。 我搜索过 UC3842/UCCx8C4x,似乎也是一种回扫。 是否有任何有关升压的设计指南? 谢谢。  

    巴西卢比

    给定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一个非常简单的设备,我 认为不需要参考。  

     以下组件的选择可参考数据表。 请记住,这是一个电流模式控制器,可能需要斜坡补偿。  

    下面是一篇关于升压转换器计算器的文章。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva061?keyMatch=SLVA061

    此致,