This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:RENB 和租金价值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076811/lmr36015-renb-and-rent-value

部件号:LMR36015

大家好,团队

LMR36015数据表“10.2.1.2.9.1外部 UVLO”kΩ“首先,选择雷诺的值范围为10 kΩ 到100 μ A”。

10kΩ 能使用较低的 RENB 值,如1.6kΩ(<μ s)吗?

我认为10k ~100k 电阻值是为了提高噪音灵敏度和效率,因此,如果我们使用 n ü 1.6kΩ RENB,效率会越来越差,但不会对设备行为造成任何影响。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,  

    是   的,您的理解是正确的,建议值的范围是10 kΩ 到100 kΩ,这是为了确保不会有额外的输入电流因泄漏而丢失。最好按照数据表操作,因为我们无法确保在超规格下工作没有其他问题。 谢谢你。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!

    ILKG_EN 是否会根据 RENB 和租金值而变化?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    不是这种泄漏电流,它不会由电阻器产生影响。  

    我指的是雷诺的电流,因为您知道效率可能 会变得更糟。

    埃琳娜