This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:USB 充电连接

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076688/bq25792-usb-charging-connection

部件号:BQ25792

我想使用微型 USB 为锂离子电池充电。

我不确定是否应该进行任何更改。

X9 =电源电池

x7 =热敏电阻  

我想输出5V 电压,来自电池的输入电压将为7.2V。我有(4)节3.7V 电池(2节串联电压,2节并对等电压)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维沙尔,

    REGN 盖必须至少为4.7 UF,16V 额定电压。 如果您要在转发/充电模式下连接到传统 USB 端口以获得输入电源,我建议将端口的 DpDm 线路连接到 IC 针脚。  IC 将输入电流夹紧至 Ilim_Hiz 电阻器分压器设置的值。

     请 严格遵循 D/s 第12节或 BQ25792EVM 中所示的布局,特别是 PMID 和 SYS 电容器的放置,因为充电器对切换噪音非常敏感  

    关于需要5V 输出的问题,充电器的 SYS 是 SYSMIN 设置或电池电压的较高者。  因此,您需要一个遵循 SYS 的直流/直流转换器才能获得5V 电压。

    此致,

    杰夫