This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:将引脚6连接到引脚19,20的建议- SW 节点

Guru**** 2815135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, TPS543820, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076651/tps568230-recommendations-for-connecting-pin-6-to-pins-19-20---sw-node

部件号:TPS568230
“线程”中讨论的其它部件: TPS543820TPS568215

您好,专家

我的客户注意到,该设备的引脚,特别是 SW 引脚,会导致板布局不理想。

为什么 SW 放置在引脚6上的距离19,20远?

关于连接6至19,20的最佳布局,还有哪些其他建议?

是否有与 TPS568230类似的设备可避免此引脚问题?

谢谢,

吉姆·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    我将检查并在下周初回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    原因很简单。 这种引脚被定义为当时市场上另一种流行设备的 P2P。 客户在市场调查中更喜欢使用兼容设备,因此,这一决定主要 是因为业务影响。

    对于 PCB 布局,我们建议遵循数据表上的建议。

    如果您想要具有更理想引脚的8A 设备,我建议您查看 TPS568215或 TPS543820,了解更理想的蝶形引脚定义。

    谢谢,

    安德鲁