This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22678-Q1:电脑控制器立即启动

Guru**** 2814475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076484/lm22678-q1-regulator-immediately-blows-up

部件号:LM22678-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

我根据工作台生成的原理图构建了电源,但它从电源中获得极高的电流,并在打开电源时几乎瞬间启动。 它必须是非常明显的,但我目前看不到它。 如果能帮助调试电路, 我们将不胜感激。

工作台的原理图(设计用于 Vin 22.6至26.4,Iout = 3A)如下:

这是我的

这是布局的相关部分。 为了测试电脑控制器输出是否与其负载断开。

这是一张牌的照片,红圈标志着(我认为) IC 破裂和烟熏的地方。 我用万用表检查,没有明显的短路。

什么可能是这样的错误? 感谢你的帮助

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我发现一个主要问题是 EN 引脚无法直接连接到 VIN。  有一个~7V 齐纳二极管

    。  将 EN 连接到 VIN 会导致该齐纳二极管中的电流不受限。

     焊接到新设备中后,可以提起 EN 引脚以再次测试。

    请参阅数据表第7.3.1节。   

    PCB 布局中有几个问题需要解决:

    1. 一般而言,尽量避免使用热释放。  直接连接 电源针脚和组件。  

      这包括 VIN,SW,GND,Cin,Cout, Cvcc,Cboot 和 L.  

      热释放将增加不必要的电感,从而导致意外的设备行为。

    2.尝试使用更多的顶部接地平面连接各种电源组件。  附加地面

      还将有助于热管理。  最好将引脚4直接连接到接地片上。

      当您断开与 EN 输入的直接连接时,这很容易实现。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我拔下了“启用”针脚,现在电脑控制器工作正常! 我还将遵循您关于下一个 PCB 版本布局的建议。

    我对你的回答迅速而高质量感到惊讶,你非常乐于助人。