This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池计算#39;s SOH (健康状态)

Guru**** 2573075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076648/bq28z610-the-calculation-of-battery-s-soh-state-of-health

部件号:BQ28Z610

您好,  

BQ28Z610 已应用 于 我们的电池组。  在我们从客户那里获得了2个故障样本后,“SOH”看起来非常奇怪。  下面将显示3块电池的结果,这3块电池的设计与我们相同。
故障-1
这是一个新的电池组,用于我们的客户,周期数= 1,看起来是新的电池组,  我们预期 SOH 接近100%,但 SOH 的平均值是40%

故障-2
这是一个新的电池组,用于我们的客户,周期数=6,它看起来也是新的电池组。  SOH 值看起来不稳定且低。
我们 选择了一个电池组,所有设计参数都与2个以上的样本相同。  SOH 的价值看起来非常稳定。
那么,如何解释这种 SOH 的异常变化?   或者我们是否可以通过任何方式重现此问题?
谢谢
罗杰