This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:设计帮助

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076612/tps54360b-design-help

部件号:TPS54360B
“线程: TPS54360”中讨论的其它部件

您好,

你好。 我有一位客户正在使用 TPS54360B。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

应用 TPS54360手册和 AN 中所示的方案以创建具有双电压+/-12V 的电源,我注意到,当负载增加两个电压的值时,特别是当两个分支上的负载不平衡时。 使用这种类型的电路时,情况大致正常,但最严重的问题是并非所有主板都有相同的行为。 一些卡的电压变化了十分之一,而另一些卡的电压变化高达2伏,负载为100mA。可以根据什么假设来解释这一差异?

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最好能提供您的特定示意图供我们审核。

    此外,输入电压和最大负载。

    我将假设您使用的是与数据表中的图33类似的飞降。

    正如您所提到的,很难从第二方获得良好的监管。

    我认为您遇到的差异 可能是由于泄漏的差异  

    变压器的电感。  您可能需要测量小样本的泄漏电感

    看看是否有任何重大差异。  当然,你会一直努力争取尽可能低的水平

    漏电感,采用降压式拓扑。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    你好。 请参阅下面专家对您的问题的回答。 非常感谢。

    是的,原理图与图33中的建议完全相同,输入电压为24V,输出电压为+12V,最大负载为200mA。 我原以为问题出在变压器上,现在我想知道是否可以以及如何减少分散电感的这种影响

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为您可能需要咨询您的变压器制造商,以了解是否可以执行任何操作  

    降低泄漏电感或使其更具可预测性。  此外,请确保您正在使用

    肖特基二极管或具有低 TRR 的超高速二极管。

    我附上了一页您可能会发现有用的资源。

    谢谢