This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:从 LM43601迁移到 LM43602/ LM43602A?

Guru**** 2510795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076587/lm43601-migration-from-lm43601-to-lm43602-lm43602a

部件号:LM43601

团队,

a)假设您现有的 PCB 已通过 LM43601PWPR 验证 (最大输出电流1A)。
它是否可以替换为 LM43602QPWPRQ1LM43602AQPWPRQ1 (最大输出2A):
——原理图没有任何变化(即无源变化)?
-没有任何 PCB 更换或返工?

b)LM43602QPWPRQ1 (标记为 NND)和LM43602AQPWPRQ1之间有何区别
是否有一些与 LM43602QPWPRQ1相关的特定勘误表 需要对原理图/ PCB 进行一些更改才能使用它,而不是 LM43601PWPR

提前感谢!

A.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1A 和2A 器件之间的巨大差异是各种电流限值。

    从1A 移至2A,您需要确保电感器的额定电流上限更高;在这种情况下,电感器的额定电流为4.5A 至5A 左右。

    如果您的低电流电感器在故障状态下饱和,这将防止损坏系统。

    关于 A 版和非 A 版之间的区别,我将与产品工程师讨论这一问题,并尽快与您联系

    请尽可能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    用例是从1A IC (ie43601)移动到2A IC (ii43602),最大电流仍为1A (因此没有计划比43601增加电流)。
    提出问题的原因是,客户找到了43602,因此他希望确保能够在43601 (最大1A)的印刷电路板上使用它。
    它是否可以在不更改印刷电路板/原理图的情况下使用?

    那么,43602与43602A 之间的变化是什么?
    如果您想使用43602代替43601,这是否相关?

    请提前感谢您的参与。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正如我所提到的,这一问题是在故障状态下出现的。   

    如果输出短路,则电感器电流等于电流限制,而不考虑负载电流。

    在这种情况下,电感器的额定电流应达到2A 器件的电流限制。

    否则,这两个调节器是兼容的。

    有关 A 版和非 A 版之间差异的详细信息,请参阅随附的。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../snva816.pdf