This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:解决方案选择

Guru**** 2386800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, UCC2897A, UCC2891, UCC2893
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076434/ucc2897a-solution-select

部件号:UCC2897A
“线程”中讨论的其它部件: TPS2373UCC2891UCC2893

尊敬的团队  

因为 材料短缺。

 您能否帮助建议合适的解决方案来替换 uc2897a?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队  

    客户将 TPS2373 与 uc2897a 一起使用。

    输出功率为12V/6A (72W)。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼

    UCC2897A 具有以下总结和20引脚 TSSOP 引脚

    UCC289x 系列具有以下摘要和16引脚 TSSOP 引脚

    我建议使用 UCC2891 (P 通道卡箍)或 UCC2893 (N 通道卡箍),因为它们都提供110V 启动电路,类似于 UCC2897A。  它们甚至可以通过简单地反向印刷电路板上的输出信号交换 UCC2891/UCC2893。  UCC2891/3提供的功能比 UCC2897A 少几个(如 LINEOV 和单独的 PVDD 引脚)。

    SOIC 中的 UCC2891显示,TI 有960个库存,而我看到一些二级供应商有 UCC2893。

    此致,

    埃里克