This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:RDM 设置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076473/ucc28780-rdm-setting

部件号:UCC28780

尊敬的:

通过使用计算表,我计算出 RDM 电阻将约为590K,但更换电阻后,装置无法正常启动。

当我改回较小的值(如150K)后,它可以再次启动。 你有什么想法吗?

谢谢

巴西

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    感谢您对 UCC28780 ACF 控制器的关注。

    RDM 电阻器值使用数据表中的方程式10计算,方程式10包含6个可变术语加1个固定常数(KDM)。
    我认为您以前的设计很可能奏效,但决定对其中一个或两个变量进行一些调整,但没有重新计算所有变量。

    由于转换模式 ZVS 操作,活性夹反向参数相互依存。  
    它们不能单独改变,因为它们一起确定给定频率下的峰值电流和输入电压,以提供所需的功率。
    如果您决定更改其中一个,则还必须重新计算其他项,从 Excel 工具的开头开始。     

    恢复到150kr 可能已恢复操作,但可能不是最佳值。
    请重新计算计算器工具中的所有术语,以获得正确的 RDM 值。

    此致,
    乌尔里希