This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:Ron 与电流

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076394/tps25982-ron-vs-current

部件号:TPS25982
“线程:测试”中讨论的其它部件

我们是否有关于 FET 接通电阻与负载电流的数据?  数据表列出了 i = 2A 的 Ron。 I = 10A 或 I = 15A 时的标称电阻是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

      我们只是提到我们在 FT 处用于测试该特定参数的测试条件。 理想情况下,实际电流无关紧要,因为我们使用脉冲测量来确保指定电流的流动时间不够长,无法导致自加热并导致测量错误。 在实际系统中,将会有自加热,因此接通电阻会发生漂移。

    此致

    库纳尔·戈尔