This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:关于引脚14 DISP

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076413/bq78350-r1a-about-the-pin14-disp

部件号:BQ78350-R1A
“线程”中讨论的其它部件:BQ78350

尊敬的 TI 专家:

目前我正在设计一个 BMS,使用 BQ78350,但我不使用 LED 显示屏。

在数据表文件第3页中,  

不能在启用 LCD 显示屏的情况下使用,并且可以与 VSS 绑定。  我不理解这一含义。  

如果我不使用 LED 显示屏,请将此针脚连接至 VSS,或者通过100KO 电阻器将此针脚连接至 REGUT?

当我不使用 LED 显示屏时,如果 LED1插针,LED2插针,LED3插针,LED4插针,LED5插针未连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未使用 LED 针脚,则应保持未连接状态。 DISP 引脚应通过电阻器连接到 VCC (220k 或100k 正常)。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,请理解