This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:高功率-拉丝直流电机应用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493, TPS2492, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081482/tps2493-high-powered---brushed-dc-motor-application

部件号:TPS2493
“线程”中讨论的其它部件: TPS2492TVS3300测试

TI 员工您好,

我们正在为使用 TPS2493芯片的真空电机设计一个软启动控制器。

我们已安装了该电机的设计计算器,该电机的最大运行电压为24V,25A。

电动机负载的电感为0.763mH 和0.8欧姆。

我们一直面临 MOSFET 短路和禁用 TPS2493芯片上的自动重试功能的问题。

我们有以下问题:

如何在 TPS2493芯片上禁用自动重试?

除了将 OV 短路到接地外,我们的电路还遵循设计示例原理图。 (附加原理图)

将 CT 引脚短路到地电位是否足够?

热插拔控制器完全打开后(即 PG 变低),我们能否使用电机驱动器将电机垂直倾斜至100% PWM? (由于拉丝直流电动机的性质,可能存在浪涌电流)
e2e.ti.com/.../IPP016N08NF2S-_2D00_-MOSFET.xlsx

e2e.ti.com/.../TPS2493-Schematics-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔文,

    欢迎使用 e2e!

    感谢您与我们联系。 Avishek 将很快回复您有关此查询的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 请在这方面帮助我们:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔文,

    今天我很快就会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔文,

    请参阅下面对您的问题的回答。

    如何在 TPS2493芯片上禁用自动重试? Avishek:建议使用 TPS2492。

    将 CT 引脚短路到地电位是否足够?  阿维什克:不建议这样做。

    热插拔控制器完全打开后(即 PG 变低),我们能否使用电机驱动器将电机垂直倾斜至100% PWM? (由于拉丝直流电动机的性质,可能存在浪涌电流) Avishek:热插拔 MOSFET 完全打开后,这些 MOSFET 可以承载完整的负载电流, 并允许流速小于电流限制阈值。  

    我是否可以知道使用61.9 kΩ 电阻作为栅极电阻的原因?  Ω 推荐10 ̊ C。  

    请将 RG 设置为10至100 Ω,并将 CG 设置为10 nF。  

     需要在输入端使用一(1)个 SMAJ28A 或 TVS3300或等效 TV 二极管。 D1应为 TV 二极管,而不是肖特基 二极管。  

    请参阅修改后的设计计算器。  

    e2e.ti.com/.../IPP016N08NF2S-_2D00_-MOSFET-_2D00_-Calvin.xlsx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我目前正在为栅极电阻器加10欧姆电阻。 我上传的示意图是旧图。

    我是否可以知道为什么需要在输入端安装电视? 电视将防止来自输入端的电压过冲,对吗? 这是因为输入端的电源,还是因为输出端的感应负载? 我们是否还需要使用 OV 针脚? 输入端的 OV 是否会损坏芯片?
    您如何选择电视? 我们的电压约为24V,可能是+-5%,您选择了40V,有什么原因吗?

    我们如何知道 MOSFET 是否完全打开? 我们能否从 IC 控制器针脚之一检测到它? 我只是想确保只有在 MOSFET 完全打开时才会为负载提供100%的功率。

    MOSFET 完全打开(运行时)后,此系统是否会处理浪涌电流,在我的情况下,如果100% PWM 直接从0% PWM 状态运行,则感应负载可能会消耗浪涌电流。

    请问 RG 100欧姆和 CG 10nF 是否适用于所有系统(所有电流和电压规格)? 因为在计算器中没有关于如何选择组件的指示。

    对于 TPS2493,故障时间切断和自动重试持续时间是否仅由 CT 控制? 我们能否使故障时间截止时间尽可能短,但自动重试时间超过16倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔文,

    我将在星期一回到你的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔文,

    请参阅以下答案。

    我是否可以知道为什么需要在输入端安装电视? 电视将防止来自输入端的电压过冲,对吗? 这是因为输入端的电源,还是因为输出端的感应负载? 我们是否还需要使用 OV 针脚? 输入端的 OV 是否会损坏芯片?
    您如何选择电视? 我们的电压约为24V,可能是+-5%,您选择了40V,有什么原因吗? Avishek:TV 二极管用于在热插拔和快速关闭事件期间夹住输入过电压。 如果您需要系统中的过压保护功能,可以使用 OV 针脚。 如果输入引脚的过电压超过其100 V 的绝对最大额定值,设备可能会损坏。  

    请参阅有关电视选择的博客和应用说明。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/selecting-tvs-diodes-in-hot-swap-and-oring-applications

    CFS 文件/__key/communityserver-discussion-components-files/196/TVS-Clamping-in-Hot_2D00_Swap-Circuits.pdf

    我们如何知道 MOSFET 是否完全打开? 我们能否从 IC 控制器针脚之一检测到它? 我只是想确保只有在 MOSFET 完全打开时才会为负载提供100%的功率。 Avishek:PG\可用于检测 MOSFET 是否在上完成。  

    MOSFET 完全打开(运行时)后,此系统是否会处理浪涌电流,在我的情况下,如果100% PWM 直接从0% PWM 状态运行,则感应负载可能会消耗浪涌电流。 Avishek:不可以,热交换控制器将仅具有“电流限制”功能。  

    请问 RG 100欧姆和 CG 10nF 是否适用于所有系统(所有电流和电压规格)? 因为在计算器中没有关于如何选择组件的指示。  Avishek: CG 计算在设计计算器中表示。  

    对于 TPS2493,故障时间切断和自动重试持续时间是否仅由 CT 控制? 我们能否使故障时间截止时间尽可能短,但自动重试时间超过16倍? Avishek:故障时间截止和自动重试持续时间仅由 CT 控制。  我们无法使故障时间截止时间尽可能短,但自动重试时间超过16倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Avishek,我会做这个装配,并检查它是否正常工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,

    我手上有 TPS2492,并在列表中使用此参数(无源元件)进行了测试
    e2e.ti.com/.../CSD18534KCS_5F00_TPS2492-_2D00_-24V.xlsx

    但是,当我尝试测试过流时,芯片不会关闭系统,而是会灼伤我的 MOSFET。

    我认为它使我的 MOSFET 进入电阻模式,但它仍消耗8A,因此 MOSFET 的散热非常高,并燃烧 MOSFET (这只是我关于 MOSFET 烧坏原因的理论)

    我能知道我的设计会发生什么变化吗?


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我刚刚意识到你在这里改变了某些事情

    • PLIM 从700W 到150W
    • 热插拔从“否”到“是”
    • MOSFET 数量
    • 目标故障时间

    我是否可以知道所有这些变化的原因是什么? 因此,我们可以为另一个系统正确输入数字。

    对于 MOSFET RQJA (接线温度),我有目的地更改为16度,因为我正在使用散热器

    对于多个 MOSFET,我是否需要考虑? 计算器是否已经处理了其他无源元件的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔文,

    我将在星期一回到你的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,  

    我已进一步测试,主要测试 Vgs MOSFET,PG 引脚和 FLT 引脚上的所有参数,

    我意识到电流(通过钳表测量)几乎达到5A 电流限制的时刻,PG 将会达到高和低,无法控制,Vgs MOSFET 约为3.5V。 这将导致 MOSFET 快速加热,如果让它运行,它将最终燃烧。
    令我惊讶的是,芯片没有立即关闭,FLT 引脚仍处于高逻辑状态,这意味着它甚至不会将其检测为故障。

    测试后,我将 CT (计时电容器)更改为100pF,足够小,因此没有时间延迟。

    事实证明,有时它会根据我的需要工作,它会完全关闭,Vgs 一直到0.5V (而不是3V),FLT 引脚低。 但它只能在某些情况下工作,50%的机会正常工作,50%的工作方式与前一个工作方式类似(3V Vgs 和 PG 无法控制)

    请告诉我这里到底发生了什么,感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您目前正在使用的最新原理图和设计计算器,并解决该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,

    请同时查看计算器和示意图

    e2e.ti.com/.../TPS2492-24V-5A.xlsx

    e2e.ti.com/.../TPS2492-24V-5A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在请大家打电话。 我正在向您发送朋友请求。 请接受。