This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:如何使 BQ7692003与 BQ78350-R1A 配合使用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080559/bq76920-how-to-make-bq7692003-work-with-bq78350-r1a

部件号:BQ76920
“线程”中讨论的其它部件:BQ78350-R1A

市场上似乎只有 BQ7692003,但问题在于它具有3.3V LDO,但 BQ78350-R1A 仅支持2.5V LDO。

如何使组合发挥作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好,

    如果要为 BQ78350-R1A 供电,您需要2.5 V BQ76920部件。 您可能需要使用外部电源或方法来降低 BQ78350-R1A 的电压,以使其正常工作且不会损坏。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意,但不幸的是,数据表中没有重点介绍有关 BQ76920和 BQ78350-R1A 兼容性的信息。

    请在数据表的未来版本中标记它,以便其他设计人员不会面临此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好,

    我将与团队一起讨论这一问题,看看我们是否可以在将来的任何修订中对其进行修改。

    感谢您的反馈,如果反馈导致任何问题,我深表歉意。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heyy ,我处于设计周期的中期;我订购了所有零件和板,并使用 BQ7692003组装。 但正如所讨论的那样,这不会让我使用 BQ78350-R1A;我的所有努力都将被冲走。 请您为 BQ7692000PWR 或 BQ7692001PWR 安排几个示例,这样我至少能够验证我的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好,

    TI.com 商店似乎正在展示本周他们将补货 BQ7692000PWR。 我会选择“在有可用时通知我”并从此处订购样片。

    谢谢,

    肖恩