|
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
|
您好,杰克逊,
我已经放了一个2.2 uF 的盖子,但它没有解决这个问题。 我已经看到,有时要看到这个问题,我需要同时在 电池正极通道和 TS 通道上放置一个0.5欧姆电阻器。 在下面的蓄电池检测流程图中,如果蓄电池不存在,PMIC 输出引脚是否达到4.2V,并且未能通过“是 Vout < vreg - 100mV”的决定,然后继续进入蓄电池检测模式的下一部分。
但为了使其启动任何蓄电池检测模式,Vout 需要>4.1伏?
这是正确的吗?
谢谢艾琳