This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021-Q1:输出错误

Guru**** 2529980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021-Q1, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080736/lm5021-q1-output-error

部件号:LM5021-Q1
“线程: 测试LM5021”中讨论的其它部件

您好,

我正在尝试设计一个用于230V AC i/p 到12V 1 A/p 的回扫,但无法获得所需的 o/p。 如果你能指出我的设计中的问题,那将会有很大的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyes,

    感谢您提交此问题。

    遗憾的是,由于我们公司的安全互联网浏览策略,我无法访问您的 google docs 链接。

    请您共享屏幕截图或直接将文件作为此帖子的附件共享吗?

    我很乐意帮助您排除 LM5021-Q1设计的故障。

    此致,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../new.TSC

    感谢您的回复,先生,这是我的设计方案,请看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyes,

    我在您的示意图上没有看到任何明显的错误。

    您能描述一下您在这里的确切含义吗?

    [引用 userid="513785" url="~/support/power-management-group/power-management (电源管理)/f/power-management-forum/1080736/lm5021-q1-output-error (用户名="513785" url=")]无法获取所需的 o/p

    我假设您只是在模拟这种设计,您尝试运行哪种分析? 您能获得哪些错误/结果?

    如果您需要测试物理设计,那么我建议捕获启动(输出电压)和切换(驱动电路)波形,并共享波形,以帮助缩小问题的原因。  

    感谢您发布示意图。

    此致,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾三度运行瞬态响应,但却获得了12V 1A 的输出,而我获得了极低的输出电压(以微伏计),我无法知道为什么会发生这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TASK-2.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上述 rar 文件中,我已附加了我的 sim。 你可以尝试运行它,也许你会发现我的错误

    此致,

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyes,

    请给我24小时的时间进一步调查您问题的根本原因。

    此致,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5021-maybe.TSC

    嘿,看着这个结果,我得到了结果,但由于我颠倒了 MOSFET,我仍然不知道它在颠倒了我的 MOSFET 连接后如何修复。

    此致,

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5021-Sim.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyes,

    你能产生你所期望的结果,这是很好的。  

    我的假设是,这是由于您使用的晶体管宏,它可能不是真正的“双向”,而是 由于身体二极管模型。

    如果您希望进一步了解如何使用 TI 模型/Marcos,您还可以尝试咨询此培训系列 https://training.ti.com/tina-ti-tutorial?context=1127691 

    此致,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能帮我理解 IC 为何如此行事?

    SS,Comp,OUT,Vcc 这些引脚的电压非常低,但事实上,根据数据表,它们应该比电流值高很多

    我不理解如果 IC 不工作,它如何工作,我已经附上了 SIM 和原理图。  e2e.ti.com/.../1856.LM5021-maybe.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyes,

    很遗憾听到您在让此模拟以您所期望的方式运行时仍遇到问题。

    但是,请尝试反转标有 Daux 和 Dsuib 的二极管的方向。

    但是,您似乎在电源输出处获得了正确的电压和电流。

    此致,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,反向没有执行任何措施。

    是的,虽然我获得了这方面的输出,但当我尝试获得另一个输出时,它的行为不正常,我认为原因是 Comp,VCC,VIN 这些引脚的供应非常有限。 如果 IC 无法获得足够的电源启动,如何执行。 如果您能重新设计或发现任何可能对您有巨大帮助的故障,请执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyes,

    感谢您尝试我的建议,并让我知道我们需要尝试其他方法。  

    您能描述为获得不同输出而更改的内容,还是您尝试测试的负载条件?  

    我认为您在影响性能的启动问题上已经走上了正确的道路。  

    请给我48小时进一步调查。

    感谢您的耐心等待。

    此致,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  

    对于差分输出,I 改变了二极管,Txmer 比/LP,Cout 和一些电阻器的值  

    我不理解 IC 的行为,看起来所有的连接都正常,但仍有启动问题。 (使用12欧姆电阻负载的 IM)

    plz 可以帮助我尽快解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyes,

    感谢您帮助我了解您所做的改变。

    在进一步分析波形后 ,错误似乎是在跟踪整流线路电压。 您似乎缺少一个散装输入电容器,它应该从您所称的 Vdc 连接到主参考/接地。 尝试在此处添加1uF 保护罩。  这可能会导致您需要如此多的输出电容来保持输出稳定。 我还对 CS 和光耦合器反馈网络的价值/架构持怀疑态度。   

    我建议您尝试使用我们的在线设计计算器工具 Webench(  <-单击此链接) 自动重新计算其中的一些值,并展示如何连接这些值。 重新计算这些值后,您可以将它们与当前使用的值进行比较,并更新不匹配的值。 附件是我在  根据 工具的计算结果进行简单更改后生成的一些文件。 我知道这项工作做得不好,但请告诉我这项工作是否适合你。

    e2e.ti.com/.../lm5021_5F00_sim.tdr    
    e2e.ti.com/.../LM5021_5F00_close.TSC

    此致,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    但情况仍然一样,如果我们比较 IC 的各个引脚的输出来描述其夜间和白天的数据,则仍会出现启动问题  

    我尝试了另一个光耦合器,但结果是相同  的设计链接 

    IC 型号是否有故障? 还是其他一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyes,

    我不确定问题是什么,请允许我与我的团队确认。  请 允许在下周初之前在此处进行更新。  

    我看不到 Vin 的标签,就像 Vout 和 Iout 的标签一样,但它仍然显示在您的图解上...

    尝试隔离主和辅助参考/接地连接。  

    在平均时间内,您为瞬态分析的开始和结束显示输入了哪些值? 您是否更改了任何其他瞬态模拟参数?  

    可能值得测试此电路的物理版本以确认该型号没有问题,特别是考虑到输出为12伏和1A (如您所需)。

    此致,

    安德鲁

    e2e.ti.com/.../1588.LM5021_5F00_close.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于使用0-100m (操作点)的瞬态 IM

    虽然我获得了12V1A 的输出,但当我尝试获得12V2A 时,我没有获得正确的输出,这就是为什么我想要在 IC 启动问题上获得帮助的原因  

    星期一之前,你能用太阳门回来吗?

    此致,

    是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyes,

    是的,我可以分享更多建议,尝试在星期一结束前解决您的问题。

    此致,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyes,

    我已经尝试对您现有的 TINA 示意图文件进行进一步编辑,但我仍然没有看到我所期望的结果。

    为了验证模型是否有问题,并隔离您使用的宏的任何问题,我从产品页面(LM5021-1 TINA-TI 瞬态参考设计)加载了 TINA 参考设计, 运行 了一个瞬态模拟(零初始值),结束时间为5米,这非常有效。

    我建议您将 Webench 结果(LM5021_CLOSE)中所有组件(变压器,RC 等)的值复制到提供的瞬态参考设计(snvm454_eduits)中,并使用提供的参数调整大小(5米时间范围)。  

    e2e.ti.com/.../snvm454_5F00_edits.TSC 

    e2e.ti.com/.../8054.LM5021_5F00_close.TSC

    此致,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前尝试过这种方法,但结果没有改善,有2个 IC 80%和50%的占空比,但都尝试不能输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyes,

    感谢您的尝试,您能否共享您创建的编辑文件,以便我可以建议更多编辑?  

    您是否未能获得之前测试过的峰值2 A 输出电流?

    此致,

    安德鲁