This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:容量变异问题

Guru**** 2542190 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080738/bq30z554-r1-capacity-mutates-issue

部件号:BQ30Z554-R1
“线程”中讨论的其他部件:GPCRBBQ40Z50BQSTUDIO

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

电池在正常温度下工作正常,但不管电池已满或已满一半,请将电池移至温度低于-7度的低温环境,并放置5至12小时,容量将突然变为0。 然后返回到正常温度,放置5到12小时,这可能会发生变化。  

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/SBS_2A62FE56_.doc

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/30z55_0D4E6F8206529067_.xls

坏产品是最终客户的反馈,已使用120个周期。 生产后未装运的电池不存在此问题(以相同方式测试)。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    通过低温测量,我们通常使用 GPCRB 工具来帮助处理细胞电阻的低温系数。

    由于这是一款较旧的旧式仪表,我们不支持 GPCRB 工具,因此他们需要升级到 BQ40Z50才能进行低温调节。

    当您说生产级包装没有出现此问题时,它只在包装在现场已有120个循环后才会出现?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    感谢你的帮助!

    [引用 userid="410823" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1080738/bq30z554-r1-capacity-mutiters-issue/4000465#4000465"],该软件包仅在现场运行120个周期后才会出现?

    并非如此,但当前异常的电池使用时间超过100个周期。   坏电池在正常/室温下工作且容量良好。

    他们对新电池进行了同样的研究(低温放置和操作),没有发现类似的错误。

    将异常电池的 GG 文件导入到新电池中,执行相同的实验,将出现异常(容量直接跳到0)。  

    目前,反馈的是十分之一的坏产品。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    请分享 Good Pack 和 Bad pack 中的.gg 文件吗?

    如果错误发生的可能性如此之低,则可能有许多不同的情况,包括电池损坏导致 V 字更快地撞击,或者电池不平衡,我们使用基于包装的端接可能会发生。 更有可能的是,有一个坏细胞,而 Ra 记忆增加了细胞阻力,并可能导致细胞下降。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    [引用 userid="410823" url="~/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1080738/bq30z554-r1-capacity-mutiters-issue/4005205#4005205"],您能否共享 Good Pack 和坏包中的.gg 文件?

    坏包的.gg 文件如下所示:

    e2e.ti.com/.../4265.New-Microsoft-Word-Document.docx

    好的方面如下:

    e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Word-Document-_2800_2_2900_.docx

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我现在正在为 Wyatt 采访。 我浏览了您的文件,发现了一些问题。 好的和坏的组合之间的角表可能会有很大的不同,就像 Wyatt 提到的那样。 我还可以在“生命周期”部分看到一些令人担忧的事情。 例如,坏包在某个时间点似乎大于80度。 它的 Qmax 和 Ra 更新也少得多。  

    在我看来,有一个坏的细胞或一些其他问题(高温?) 这导致仪表读取高阻抗。 当仪表观察冷态中的高阻抗并参考预期负载时,它会发现它会很早地接通端接电压并显示0剩余容量。 很难说出导致什么的原因,但坏细胞没有看到一次有效的电荷终止,这也很有趣。 对我来说,这表明马上有问题,但在室温下可能无法检测到。  

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,

    感谢你的帮助。

    是否有任何方法来验证此问题?

    目前,只需将坏电池的 GG 文件刻录到好电池中-->验证好电池是否损坏(GG 文件中的某些数据可能有问题)。

    将良好的电池 GG 文件刻录到坏电池-->验证坏电池正在变得更好(可能是坏的 GG 文件,但坏电池硬件可能是好的)。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    您能解释共享的文件吗? 第一个问题似乎是好的与坏的.gg 文件的比较?

    Alex 提到了一些奇怪的结果,例如,良好包装(假设良好包装)的有效充电端接数量为0。

    其中一个 Ra 表几乎是另一个表的两倍,这将导致量规在0% SOC 和 RemCap 的模拟方式上发生很大变化。 坏包的正常负载配置文件是什么? 有时,由于电池电压中涉及的 RC 时间常数,动态负载会导致 Ra 表更新错误。

    如果是脉冲负载,这可能有助于提供一些建议: https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slua948

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    谢谢。

    实际最终产品是笔记本电脑电池,在冬天发现这种问题:在低温下容量突然变为0。 负面反馈率约为十分之一。

    电池温度较低可能会导致此问题。 他们想知道坏电池发生此类错误的原因以及如何解决此类错误。  以下是电池良好和电池损坏的 GG 文件:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/7_23006F82C154_.zip

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/2_23000D4E6F82C154_.zip

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    您能否共享发生这种情况的 bqStudio 日志? 如果电池老化且电阻增加,在寒冷的温度下,很常见的情况是容量会大幅下降。 如果发生率为10,000的1,则可能是电池损坏,从而增加了 Ra 表,并导致量表认为容量要小得多。 如果在低温条件下没有 RB 变弱,如果 Ra 表发生显著变化,我们可能无法针对低温条件进行适当调整。

    您可以在 SLUA450中看到用于内部单元电阻和阻抗轨迹的一些方程式。  

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒