This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:TPS543B20RVFR 的适合值

Guru**** 2537820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081381/tps543b20-fit-value-of-tps543b20rvfr

部件号:TPS543B20

大家好,团队

 

    我在 TI 网站上检查 TPS543B20RVFR 可靠性数据,并找到下表。 它显示 TPS543B20RVFR 估计适合值在55C 时为7.3。

但使用下面的公式,我再次计算 TPS543B20 的适用性,在55C 时获得3.65,几乎是7.3的一半。

 

我的计算出什么问题了吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯利,

    请允许我咨询质量团队,我很快就会回来。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    此案例是否有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯利,

    我确认您的数学是正确的。 我正在等待团队的任何意见。 我会跟进并告知您。

    -Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    还有一个问题,

    表中的温度为 Ta? TC? 还是 Tj? 计算应基于 Ta? TC? 还是 Tj? 从我的观点来看,它应该基于 TC 或 Tj,我对吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯利,

    感谢您的提问。

    让我让新的英国 AE 来支持您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bai,  

    是的,你是对的。 这些是电源转换器设备,外壳和接线从环境中自动加热。