Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383
大家好,
我的第二个原型来自 TPS23754EVM-383。
我的问题是输出的电压水平大约为9.6V。 一切看起来都很好,开关很干净,输出上的波纹可以接受。
我比较了 CTL 反馈通道上的电压水平,EVM 和我的主板的电压水平相同。 内存为1.6V。 因此,我将 R21的值从1k5更改为825R,从而使其达到12V。
这是调整输出电压的正确方法吗?
您是否会期望与我所遵循的参考设计有这样的区别?
我是否有需要进一步研究的问题?
任何帮助都将不胜感激。
李。