This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:有关 PFM 模式的问题

Guru**** 2501005 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081479/tlv62085-questions-about-pfm-mode

部件号:TLV62085

大家好,团队

客户对 TLV62085有一些疑问。 请支持此操作?

1.您能否告诉您如何禁用 PFM 模式?

2.设备进入 PFM 模式时,您能告诉小动物吗?  我的底衬如下。

当负载电流降至某个阈值以下时,设备将进入 PFM 模式。 请问阈值是多少?

阈值是基于 瞬时电流还是平均电流?

此致,

北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noriyuki,

    是的,你是对的。 当负载电流低于某个阈值时,设备将进入 PFM 模式。  在 PFM 模式下,切换频率随着负载电流的降低而开始降低,以保持高效率。

    因此,根据数据表中的切换频率与负载电流特性,我估计过渡点大约为300-400 mA。  正如您所看到的,切换频率开始从其典型值(2.4 MHz)下降,如下图中的蓝色所示:

    除了切换频率和负载电流外,这种转换还取决于输出电压,输入电压和电感器值。 您可以在以下应用手册  中找到有关此模式转换的更多信息:https://www.ti.com/lit/pdf/snva857 

    谢谢!

    此致

    斯内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noriyuki,

    您是否还有与此主题相关的其他问题? 如果没有,请随意关闭此线程。

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不。感谢您的支持!