This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:从寄存器设置到输出的延迟时间已应用

Guru**** 2556900 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080941/tlc59108-delay-time-from-register-set-to-output-applied

部件号:TLC59108
《线程:测试》, TLC59116中讨论的其它部件

你好,支持团队。

我收到了客户关于延迟时间的询问。

您能否向我证明有关从调整大小设置到应用输出的延迟时间的信息?

此致,

希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Higa,

    “姐妹组”是什么意思? 客户是否希望在操作过程中更换 REXT 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,吴山

    很抱歉,这是一个打字错误。
    正确的设置是“寄存器集”。

    此致,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San,您好!

    下面是一个测试结果,供您参考。 从发送命令到输出激活,大约需要5毫秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,吴山

    感谢您的支持!

    您能否与我共享 I2C 命令?

    此致,

    希加  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San,您好!

    我将组 PWM 寄存器0x0A 从00写入 FFh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,吴山

    感谢您的分享。

    我的客户希望了解您的全注册设置。

    特别是,他们对延迟时间是否不会随 Mode2的时间设置而变化感兴趣。

    请提供这些信息。

    此致,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San,您好!

    延迟时间不会改变此位是0还是1。 当在 ACK 上设置为“已更改”时,输出将在写入相关寄存器后发生更改。 当设置为“在停止条件时更改”时,如果使用自动增量功能,一个 I2C 命令中会将多个寄存器写入一起,并且发送停止条件后所有输出都将一起更改。 但是,无论触发点是什么,延迟时间都在5毫秒左右。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,吴山

    感谢您的善意支持。

    我很抱歉提出了额外的请求,但能否以下面的 I2C 序列提供波形数据?

    这是我的客户的请求。

    1. PWM 控制(0x0A) 00h-> FFh-> 7F

    2.将 Mode2寄存器中的 och 位设置为0->1,并执行数字1序列。

    他们提出这一要求的原因是,他们希望从数据中了解延迟时间在以下两种情况下不会发生变化。
    -连续 PWM 设置
    —当 och 从默认值“0”更改为“1”时

    谢谢, 致以诚挚的问候,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San,您好!

    是的,我可以测试它,但我今天不在办公室。 我将在下星期一回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,吴山

    感谢您的支持。

    你有任何更新吗?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San,您好!

    很抱歉我出差时不在办公室。 结果将在明天为您作出回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San,您好!

    以下是测试结果,供您参考。

    结论是:

    1) och 值不会显著影响延迟时间。
    2) PWM 值变化与工作状态不同:
      >从关到开,最长的时间约为5毫秒;
      >更改不同值的 PWM 设置需要大约1毫秒;
      >关闭输出将立即生效。

    e2e.ti.com/.../TLC59108-bench-test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,吴山

    感谢您的善意支持。

    我可能希望您确认。

    从我看到的情况来看,您的所有数据都完全是相同的时间戳。

    这些数据是否都相同?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San,您好!

    很抱歉,似乎在仅保存一张图像的范围内发生了一些问题,这会替代其他图像。 我观察到的结论可以首先用于与客户沟通。 对于工作台波形,我可以稍后为您重新测试。 但在 上海,这种令人发指的流行病形势并不乐观,我们所有人都从家里开始工作。 结果将在2或3周后发送给您。 我认为您的客户可以在 TLC598/EVM 上测试它,TLC59108是16通道版本,并且行为相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,吴山

    我理解您的情况。
    如果您的观点没有改变,则无需进行其他测试。
    感谢您迄今为止的全力支持。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San,您好!

    我将首先结束这一主题。 如果有进一步的支持,您可以启动另一个新的线程或直接通过电子邮件向我发送电子邮件。 谢谢。