This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 600V 至24V,20A 电源

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, PMP21309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080749/600v-to-24v-20a-power-supply

“线程”中讨论的其它部件:UCD3138PMP21309

您好,

我想设计一个从三相网络(400V AC)到24V (带20A)的电源。 是否有人有好的设计建议?

请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当您好,

    感谢您发表此问题。  

    您是否需要持续/名义上的20A,还是这是峰值要求? (这将有助于阐明哪种拓扑最适合您的功率级别)

    如果您计划使用模拟控制,以下参考设计的规格与您的规格相似。  您可以从这些作为参考开始。 您需要一个带有 LLC,PSFB 或共振拓扑阶段的 PFC 阶段  

    请回复此帖子,让我知道我能否/如何为您提供进一步帮助。

    此致,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好安德鲁,

    感谢您的回复。 我需要连续20A,几毫秒内最多可达到30A 的峰值也是可能的。 我计划使用数字控制,因为我想了解当前情况等等。
    谢谢你们的尊崇设计,但我没有找到一个用于600V 输入的设计。 您知道是否有600V 的电压?

    此致
    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当您好,

    感谢您澄清当前的要求并指定您计划使用数字控制。

    我对参考设计的参数表示歉意,我错过 了通过最小电压 输入进行过滤的机会。

    尽管我们的设计不能满足600 V 输入的精确规格,具有24 V 输出和30 A 峰值电流输出,但以下设计可能 适合您的需求。

    https://www.ti.com/tool/PMP21309 

    此致,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍·安德鲁

    谢谢,这看起来很棒。 UCD3138的软件是否也可用?

    如果我想将功率级提高到700VDC,您有没有建议如何设计功率级?

    谢谢,致以诚挚的问候!
    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚当,

    [引用 userid="514460" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1080749/600V-24V-20A-power -supply/4016447#4016447]]谢谢,这看起来很棒。 UCD3138软件是否也可用?

    是的,您可以找到入门所需的内容@ https://www.ti.com/product/UCD3138#software-development 

    [引用 userid="514460" url="~/support/power-management/f/power-management-forum/1080749/600V-24V-20A 电源/4016447#4016447"]如果我想更高层次地访问700VDC,您是否有建议如何设计功率级?

    我无法回答这个问题,请提交一个新的或相关的论坛帖子,以 UCD3138作为 GPN。 您还可以在帖子标题中提及设计工具名称(PMP21309)以及您想要更新的规格。 至少您必须提高包括电容器和开关在内的组件的电压额定值。  

    很抱歉,我太有帮助了。

    此致,

    安德鲁