This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541:使用 GPCCHEM 工具获取日志数据的条件

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081448/bq27541-conditions-for-acquiring-log-data-with-gpcchem-tool

部件号:bq27541
线程中讨论的其它部件:GPCCHEMBQSTUDIOTEST

您好,

BQ 产品入门指南

https://www.ti.com/lit/an/sluaa98/sluaa98.pdf

我使用 GPCCHEM 工具检查了类似的化学 ID,但找不到有关4.2V 电荷的任何信息。

从上述文档中可以看出,我无法找到使用 GPCCHEM 工具获取日志数据的条件(充电条件,放电条件)。 是否有描述?

谢谢,

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki,

    如果尚未更新,请先更新 bqStudio https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW 中的化学数据库

    这将有最新的更新。

    不确定问题是什么:您是否要求执行生成日志以提交到 GPCCHEM 工具的过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish

    我想知道获取化学 ID 的流程。 下面的步骤1至4是否正确?

    -----

    1.在 BQ Studio 中更新化学数据库。 (您的回答)

    2.检查 BQSTUDIO 中是否有类似的化学 ID。

    3.如果表中的任何模型与步骤2中的单元格不匹配,请根据 GPCCHEM 工具创建一个日志,并获取 GPCCHEM 报告。运行 GPCCHEM 测试是确定气压计化学 ID 良好的最佳方法。

    4.如果步骤3中没有相应的 ID,请将 GPCCHEM 日志和我的仪表设置发布到 E2E。

    -----

    [引用 userid="4931" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1081448/bq27541-conditions-forchem-with-gpcchem-tool/4003321#4003321"]不确定问题是:您是否要求提交程序来生成 CHEM/GPClogs?]

    是的。 此外,您是否有关于使用 GPCCHEM 工具在步骤3中获取日志数据的条件(充电和放电条件等)的信息?

    谢谢,

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki,

    步骤正确。

    GPCCHEM 工具日志记录流程位于 https://www.ti.com/tool/GPCCHEM (步骤1)

    第3节介绍了不同电池类型的步骤。 https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Shirish

    以下关于如何创建 Golden Image 的技术文档是否有 bqStudio 版本?

    https://www.ti.com/lit/an/slua544/slua544.pdf

    谢谢,

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki,

    我认为没有一个文档用于学习周期,它使用 bqStudio 屏幕截图。bqStudio 支持该文档中提到的用于 bq27541-V200和 bq27541-G1的所有功能

    每个函数将在单独的选项卡中打开。

    这份适用于所有仪表并提供链接的新文档将有助于理解这些步骤,而无需具体参考工具 www.ti.com/.../sluaa98.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Shirish

    感谢您的回答。

    [引用 userid="465179" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1081448/bq27541-条件-用于采集-日志-数据-带 gpcchem-tool/4003741#4003741"]

    1.在 BQ Studio 中更新化学数据库。 (您的回答)

    2.检查 BQSTUDIO 中是否有类似的化学 ID。

    [/引用]

    从1到2,没有与 BQ Studio 类似的化学 ID。

    [引用 userid="465179" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1081448/bq27541-条件-用于采集-日志-数据-带 gpcchem-tool/4003741#4003741"]3。 如果表中的模型与步骤2中的单元格不匹配,请根据 GPCCHEM 工具创建一个日志,并获取 GPCCHEM 报告。运行 GPCCHEM 测试是确定气压计化学 ID 的最佳方法。[/quot]

    我的感觉是否低于正确的水平?
    根据“化学品 ID 选择工具(GPC)简单指南”获取日志数据,并创建以下两个文件。
    ・config.txt
    ・Roomtemp_rel_dis_rel.csv

    我应该向您发送上述两个文件吗?

    我认为日志是使用 bqStudio 的日志功能获取的,但是否可以使用数据记录器或充电/放电测试仪单独创建日志数据?

    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf

    [引用 userid="465179" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1081448/bq27541-条件-用于采集-日志-数据-带 gpcchem-tool/4003741#4003741"]4.如果步骤3中没有相应的 ID,请将其发布到我的 GEEM 设置表[

    您是否同意我将根据《测量参数计算器(GPC) CEDV 数据采集简单指南》获取数据的认可?

    https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf

    谢谢,

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki,

    有关收集日志文件的详细信息,请访问 https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    您需要压缩这2个文件,然后将其上传到此页面。 您将通过电子邮件获得报告。

    如果没有匹配项,您可以在 e2e 上发布报告。

    确保使用裸单元(无保护器)生成日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Shirish

    感谢您的回答。

    ~用户 ID="4931" URL"~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1081448/bq27541-conditions -用于采集日志数据的条件-with-gpcchem-tool/400879535#4009535"]请确保使用裸单元(无保护器)来生成数据管理数据/chem-tools/pcc-40839[g-或使用数据记录器/cc-/cc-/cc-/cc-/cc-/cc-/cc-/cc-/cc-/cc-/cc-/ccp /cc-/ccp /cc-/cc-/ccp /ccp /cc-/ccp /cc-/cc-/cc-/cc-/cc-/ccp /cc-/cc-/ccp /cc-/ccp /ccp /ccp /coop

    “裸细胞”是什么意思?
    我想知道是否可以使用数据记录器创建单独的日志数据

    谢谢,

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki,

    您可以使用任何数据记录器或测试仪来创建日志文件。

    裸电池意味着除了电压的感应输入外,不应连接任何电子元件。 电压必须在电池端子处测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Shirish

    感谢您的回答。

    我们已完成化学 ID 采集。 接下来,我们将创建一个黄金图像, 我对 Ra's Table 有疑问。

    是否可以在不同的温度下创建 Ra 表? 温度变化假设从低温到高温有多种模式。

    TI 提供的材料中没有提到温度。 我想知道是否可以在不同的温度下多次执行学习周期。

    谢谢,

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki,

    如果您打算在较宽的温度范围内使用仪表,则需要再执行一个与化学有关的步骤。 参见 GPCRB 工具。 这将调整温度参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Shirish

    您指导我们的方法(对于非常低温的操作,通常低于5C)是在我需要在低温下操作时,对吗?  我想知道我是否可以通过测量从低温到高温的多种模式来制作 Ra Table。

    谢谢,

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki,

    RA 表具有一定程度的温度补偿,不会随循环而变化。

    如果 您不想在极低温度下操作,另一个工具 www.ti.com/.../GPCRA0将提供帮助。