This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:P2P 兼容 ISL8025A

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54678
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081713/tps54678-p2p-compatible-with-isl8025a

部件号:TPS54678

大家好,团队

 我们是否有采用 ISL8025AIRTAJZ 的 P2P 解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好凯利,

    不幸的是,我们没有这样做。 TPS54678属于一个大家族,所有家族都共享相同的引脚关联。

    我倾向于在这里查找 P2P 和 BOM: 交叉引用 工具  

    或者使用此 链接 搜索设备。

    请告诉我如何帮助您进一步。

    非常感谢!


    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有,您可以推荐类似的产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好凯利,

    你怎么称呼类似的人?

    TPS54X78/TPS54X18系列提供相同尺寸的3x3 mm 封装,并具有类似的引脚。

    我们在这里没有任何其他选择。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好凯利,

    您在这里是否有任何更新?

    让我知道我可以提供什么帮助。

    非常感谢!

    此致,

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好凯利,

    由于缺乏活动,我将结束这条主线。

    如果您有任何更新或意见,请在下面重复。

    非常感谢!

    此致,
    多里安