This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54295:输出不一致

Guru**** 1860810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081585/tps54295-inconsistent-output

部件号:TPS54295

您好,

我正在使用 TPS54295RSAR 组件进行12V 至5V 转换。 在其中,使用12伏(随附示意图)启用部件。
使用此配置,系统工作正常;在随机电源循环中,输出不会生成。
在 VREG5引脚中进行探测时,该情况显示为5.3V。

请给我建议。

谢谢,

卡尔西克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Karthik!

    我们的美国团队将很快回复您!

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔斯里克,

    示意图看起来正常。 在电源循环过程中,您是否有两个通道的 VIN,VOUT 和 VREG5波形? 您能否详细说明哪些输出无法生成? 此设备具有各种保护方案,如 OCP,UVP,OVP,这些保护方案可以根据具体情况启动。

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod,

    感谢您的支持并对 延迟回复表示抱歉;在系统突然重置时,IC 未执行其任务;VREG5针脚在任何情况下都有5伏电压;输出 SW1(5伏)和 SW2(2.5伏)均未生成; 如果发生故障,我只能使12伏电压过低,突然 IC 将恢复工作;请给我宝贵的建议。
    谢谢,此致,
    卡尔西克五世  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔斯里克,

    听起来您正在进入 FET 锁扣关闭状态, 可通过 EN 切换进行重置。 在本设备上,这可能在 UVP/OVP 条件下发生,请参阅数据表第7.3.6节。 我无法肯定这一点,除非你有办法复制它。 在此问题期间,您是否有两个通道的 VIN,VOUT,VREG5波形?

    谢谢,

    阿莫尔