This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:最小/最大效率

Guru**** 2527240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081326/tps628501-q1-min-max-efficiency

部件号:TPS628501-Q1

大家好,团队

这是我使用 TPS628501-Q1的工作台设计。  

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/893

是否可以估算给定的部件公差的最小和最大效率?

我想知道输入电流的最小/最大值。  

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,新吉-桑,

     获得最小/最大效率并不简单 ,因为您必须考虑多种因素,如外部组件,RDS,温度范围,反馈等。 我建议在 PSPICE 模型中运行模拟,该模型具有预期的外部组件容差,可在更差的情况下提供输入电流变化。

    此致,

    塔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tanvee,

    TI.com 上的 TPS628501-Q1 PSpice 模型中有一条注释:运行静态电流,温度相关特性不是  

    建模如下。  

    还有其他选择吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinji,

    PSpice 模型/SIMPIS 模型无法支持它。 您必须要求客户使用 WEBENCH 模型。  

    此致,

    塔维