This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A-EP:UC1843A-SP 振荡器频率弯曲和温度效应

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1844A, UC1843A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080564/uc1843a-ep-uc1843a-sp-oscillator-frequency-bend-and-temp-effect

部件号:UC1843A-SP
“线程”中讨论的其他部件:UC1844A

您好,

我计划以300kHz 切换频率 和最大工作周期%50来驱动我的 FET。 因此,我将尝试将内部振荡器设置为600kHz。

但是,当我根据数据表中的以下曲线对其进行排列时。 我看到我会在我的运营区域出现乐队的地方工作。

我担心在乐队周围工作。 温度效应和老化可能会影响我的烧切频率。

考虑到 IC 工作温度范围适用于长寿命设计,在这一点上工作是否安全?

振荡器频率是否有任何可能的牵引力,因为这是长期工作的频段?

请对我的担忧发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您的设计有误,建议 RT 的电阻大于5Kohm。

    如果要将最大负荷限制在50%,建议使用 UC1844A。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的更正。 在初步设计阶段,最好能听到这个答案。

    我在数据表中看到了一些关于不使用低于5Kohm 的 Rt 的线索。 但是,这方面没有直接的限制。

    数据表图16和图17中的 Rt 应该大于5Kohm,这一点有一定的线索。

    但是,我也无法理解死时间问题。 这是一个单驱动输出 IC,我认为不会出现死机问题。

    1)请说明用户如何理解 Rt (作为正常操作的限制)应高于5Kohm?

    2)请告诉您,为什么此 IC (UC1843A-SP)出现死机问题? 由于单个 PWM 输出,FET 的配置没有直通。

    3)我不想限制自己使用 UC1843A-SP 的目的。 我认为,%0-%80占空比配置可以比%0-%50占空比性能更好。 请确认。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    1)如果 Rt 太小,表示 CT 大和充电电流大,则放电 CT 需要最短的死机时间,同时,残留 Rt 还在尝试为 Ct 充电。因此,过小的残留器将限制高频率。

    2) 更大的 CT,更大的死时间和更小的 Rt.将导致问题,如1所述),TI 建议的死时间不要超过15%。

    3) 我认为不是这样,最大工作周期由您的设计决定,并在正常工作负荷和最大工作负荷之间保留足够的工作边际。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你。

    我们不理解“死时间大于%15”。 哪一项在%15中未知。

    请用此问题的计算示例进一步解释。

    TI 建议选择大于5k 的 Rt。 但是,我们需要300kHz。 因此,我们将选择 Rt=5k 和 CT=1nF 以获得300kHz。

    考虑到设备的长期使用寿命,在这种限制条件下工作是否安全? 因为1nF 是图16中的最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

     15%周期。  化石约为300kHz,PWM 切换频率 FS 为化石的一半。

    我能知道300 kHz 是 FS 还是 fosc?   化石应设置在500kHz 以下。   

    UCCx8C4x 的化石可能高达1 MHz