This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3433-EP:输出电容器值与启用时间

Guru**** 2814425 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35, REF3433-EP, REF34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081597/ref3433-ep-output-capacitor-value-vs-enable-time

部件号:REF3433-EP
“线程”中讨论的其它部件:REF35

该电压参考的输出电容器规格为0.1至10uF。 从启用信号激活到稳定输出电压的时间指定为使用10uF 输出电流盖时的典型时间为2.5ms。

查看数据表中的图13,人们可能会得出结论,降低输出电容器值将会降低“通电”时间,这可能与输出电容值成比例。

例如,如果输出电流上限值降低到0.1uF,加电时间是否会减少100 (25US)?

我对 MSP430应用有超低电流要求,在需要参考之前,我希望将其关闭,但它需要快速“通电”。 微型会唤醒,打开参考,并且必须准备好在低于100US 的情况下进行采样(使用参考)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregory,

    该设备的启动时间将会缩短,输出电流上限也会降低。 这不会直接成比例,因为设备在启用内部电路之前将有固定时间,然后是基于 CAP 的可变延迟。

    如何考虑新的 REF35家族?  https://www.ti.com/product/REF35 

    此设备消耗<1uA 典型静态电流。 您可能不需要关闭参考。

    此外,您是否仅需要此应用程序使用 EP 级设备?

    谢谢,此致,

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Shridhar,

    感谢你的答复。 是的,我确实需要一个 EP 级设备来进行此应用。 我们必须降低到-55C。 我确实喜欢 REF35系列的超低 IQ,但温度额定值是此系列的一个问题。 对于我的应用,我在睡眠模式下为调节器/参考分配了大约3uA IQ (负载电流非常小),在激活时分配了大约15uA IQ (以及负载电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shridhar,

    REF3433-EP 是否有“最大”启用时间来保持稳定? 数据表给出了使用10uF 输出电流上限的2.5毫秒的典型时间。 但是,我需要最长的时间才能使引用保持稳定。 我的计划是启用参考2.5毫秒??? 在需要之前,请先采集我的 ADC 样本。 正如我们所讨论的那样,我可以使用更小的输出电容以获得较快的启动时间,但确切的时间有点不确定。 接通时间是否随温度,输入电压等变化? 您能提供更好的开机时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregory,

    我将与设计和验证团队核实最长估计时间,并与您分享。

    请允许我多住几天。

    同时,REF35的运行温度为-55C 至125C。

    即使不是 EP 等级,这也能为您提供帮助。

    谢谢,此致,

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢谢里哈尔

    我会等你回复。 这是用于航空应用,因此我不确定客户对整个 操作范围内未完全指定操作特性的组件会如何反应。 REF35系列的另一个问题是最大输入电压。 对于 REF34系列,最大输入电压为12V。 但是,对于 REF35,最大输入电压为6.5V。 这对我们不起作用。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregory,

    根据10uF 负载电流下几台设备的 CHAR 数据,我们确定了固定时间与可变时间对稳定时间的贡献。

    将此电容扩展到1uF 负载电容,我们预计稳定时间将为~1.1毫秒。

    我们检查了设备模拟编号,它们确实与数据表规格匹配。 将 C 负载降低到1uF 不会有助于缩短稳定时间。

    如果使用1uF 负载盖,我们应该有足够的利润,在2.5毫秒内稳定下来,然后 ADC 转换才能开始。

    REF35的 VIN 较低,这是您申请的一个限制。 如何将低电流分流器作为 REF35的电源供应,从而帮助始终打开 REF。

    谢谢,此致,

    Shridhar。