This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:为 OTC 测试提高了 PF_CFET

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081987/bq40z50-r1-pf_cfet-raised-for-the-otc-test

部件号:BQ40Z50-R1
“线程: 测试BQSTUDIO”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

使用 BQ40Z50-R1并测试 OTC 保护和恢复时,PF_CFET 引发异常。

环境:

使用 BQ40Z50-R1 / 2S1P。 电离室将温度升高到65度,确认 OTC 升高,然后将温度降低到50度,以确认电池恢复。 并继续使用充电电机(8.7V/0.5A)充电并确认无泄漏电流。

以下是日志文件和 GG 文件:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/app00362_2D00_cfet_5F00_2022_2D00_02_2D00_25_5F00_04.log.xlsx

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/APP00362_2D00_G1017M_5F00_2022_2D00_03_2D00_02.gg.csv

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我查看了日志,但看不到 PF 状态下 PF CFETF 的触发位置。 他们的测试实际上失败了什么? 看起来 OTC 保护装置已被清除,仪表再次开始充电。 按照.gg 文件中的定义,OTC 在55°C 时被正确清除。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    感谢你的帮助。

    如果漏电电流大于20mA (OTC 触发),他们发布了错误的日志,请参阅下面的正确日志:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/G1017M-Battery-OTC-Test_5F00_y220224.xls

    此外,客户希望知道,无论 校准如何,OTC 都会触发小电流(即使再次校准电流/CC 偏移,也至少存在10mA 的小电流)。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    看起来设置中的所有内容都是由仪表成功执行的,当充电电流高于20mA 且设置了 xchg 时,CFETF 在20秒后触发。 此问题似乎校准不正确,或者 BMS 上有其他一些部件正在对 SRP 和 SRN 引脚施加一些电压,以使仪表认为存在电流。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

     谢谢。 以下是客户提出的两个问题:

    1.如果直接将 CFET 电流修改为50mA,是否会有其他影响?

    2.线路和校准都设计和执行为参考设计,理论上,在执行 CC 偏移/电流校准后 ,应有0错误电流。 但是,现在无论如何校准,电流始终大约为10mA (仅当触发保护时才使用 EX OTDR)。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    1:是的,如果实际没有20mA 的流动,它将导致测量错误。 当设置了 xchg 时,不应有任何电流沿充电方向流动。

    2:校准的步骤是什么? 确保传感电阻器上的电流是您申请校准的实际电流。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    目前,已确认只有在高温(55度以上)下才会出现此泄漏电流。

    [引用 userid="410823" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1081987/bq40z50-R1-pf_CFET-rafer-for-the-OTC-test/4007504#4007504"]校准的步骤是什么? [/引用]

    校准时已连接-2000mA 放电,并验证实际电流是否从-2000mA (@25度)中拔出。

    除了高温(触发保护后)之外,是否还有其他任何因素导致此问题发生?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    因此,在室温下没有错误的电流,但只有在较高的温度下?  我唯一能想到的可能导致电流流动的是泄漏电流,但>20mA 实际上是一个非常大的量,仅用于泄漏。 电池的数据表应该对某些泄漏进行规范,您可以检查是否可能发生泄漏。 我认为他们应该重新评估校准。 它们应该应用一些不同的电流,包括较小的电流,以查看校准是否确实正常。 他们还可以尝试使用较低的电流进行校准,以查看这是否对某些人有帮助。 他们是否使用直流电源和 BQstudio 进行校准? 或者他们是手动执行的?

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex,

    感谢您的支持。

    [引用 userid="492703" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1081987/bq40z50-R1-pf_CFET-high-for-the-OTC-test/4011272#4011272"],因此在室温下没有错误的电流,但仅在更高温度下?]

    是的,经过多次重新校准后,只有在温度保护 OTC 时才会看到泄漏电流,但泄漏电流将降低到大约8mA~10mA。

    [引用 userid="492703" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1081987/bq40z50-R1-pf_CFET-ged_for-the-OTC 测试/4011272#4011272">他们是否使用 DC 电源和 BQstudio 进行校准? 或者他们是手动执行的?

    使用托架拉动2.0A + BQ 工作室进行校准。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    他们是否可以使用电源而非电池进行测试? 如果他们这样做,他们可以排除自我释放。 他们还可以读取电源的电流,以查看电流是否为正极或与校准相关。 如果他们确实看到电源上的电流,那么我们将确信系统中有一些部件在供电。 在这种情况下,我建议调查辅助保护器/保险丝电路,看看其中一个电路是否有电流。 奇怪的是,您看到的是正电流,这很可能与您看到的是这些电流是否消耗/释放过的电流(我希望看到负值)不符。  

    我唯一的另一种担心是,可能有一些部件对热量反应不好。 要使3mohm 感应电阻器测量10mA,整个感应仅需要30uV。 请告诉我他们是否可以执行电源测试/结果如何。 这将缩小可能性,根据结果,我们可以进一步调查。

    谢谢,

    亚历克斯·M.