This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895EVM-664:为什么实际电流触发器 IINDPM 低于输入电流限制设置

Guru**** 2567345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081744/bq25895evm-664-why-actual-current-trigger-iindpm-lower-than-input-current-limit-setting

部件号:BQ25895EVM-664
线程中讨论的其他部件:BQ25895测试BQ25895EVM

你好

我对 IINDPM 检测有疑问

IIDPM 的哪个电流被检测? 它是在 VBUS 时电流还是在 SW 时电流?
根据数据表 IIN_DPM_ACC,它似乎检测到来自 SW 的电流

我还测试了 BQ25895 EVM 并设置了以下条件
观察 ISYS 增加时将触发 IINPDM。
VINDPM:4.4V (绝对)
IINDPM:通过输入电流限制设置900mA
取消选中 Ilim Pin
浮动 BAT
只需在 SYS 中添加负载(0~900mA)

我发现 vsys 下的 IINDPM BE 触发器为4.19@730mA,VBUS 为5.0V@688mA ,如下屏幕截图所示
我的观点是为什么 IINDPM BE 触发器不在 VBUS@900mA 下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱昂,  

    在此设备上 ,IINDPM 的输入电流检测 通过内部 RBFET (Q1)完成。 数据表中关于 IIN_DPM_ACC 的部分显示,在 SW 节点上检测到的电流不会高于设定的输入电流限制。  

    我重新对 BQ25895evm 进行了测试,并在 vsys =4.20V @840mA 和 VBUS =5V @ 760mA 时发现了 IINDPM 触发器。 IIN_DPM_ACC 表示,当 IINLIM 设置为900mA 时,SW 节点通常为825 mA,最大值为900mA。 因此,您可以预期设备在电流低于 VBUS @900mA 时触发 IINDPM。

    此致,

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷特:

    感谢您的验证和回答。

    还有一个问题是,如果您继续增加 vsys 负载,您可以发现 VBUS 电流将锁定在大约825mA 的范围内。
    IIN_DPM_ACC 的典型值是什么,当触发 IINDPM 时会发生什么行为?
    它是否通过检测 SW 节点处的电流和 VBUS 锁定电流来触发 IINDPM? 但是,两个 IINDPM_ACC 值都是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱昂,  

    如上所述,输入电流检测在 RBFET (Q1)上完成。 当触发 IINDPM 时,该 FET 用于限制 VBUS 进入设备的电流。 电流从 SW 中提取,用于电气特性表中的 IINDPM_ACC 值,但 SW 节点不是检测到电流触发 IINDPM 的位置。

    此致,

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡加雷特:

    您提到“在 vsys = 4.20V @840mA 和 VBUS = 5V @ 760mA 时,IINDPM 触发器会引起一些混淆。 IIN_DPM_ACC 声明,当 IINLIM 设置为900mA 时,SW 节点通常为825 mA,最大值为900mA”
    您认为在840mA 时触发 IINDPM 是否合理,因为当 Ilim 设置为900mA 时,IINDPM_ACC 在 SW 节点上的典型值为825mA? 如果是,这意味着根据 IIDPM_ACC 触发 IINDPM,是吗?

    因此,如果 Ilim 设置为900mA,请再次检查
    INDPM 将触发的 SW 节点的典型电流是多少?
    VBUS 的典型电流将受到限制?
    以上电流是指数据表中的哪个规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱昂,  

    [引用 userid="484941" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1081744/bq25895evm-664-whit-actual-current-trigger-iindpm-lower -input-current-limit-setting/4011522#4011522"ND408mA/8PM],您认为在触发器/触发器上的电流是合理的[

    IINDPM 是一种保护措施,可确保输入电源不会过载。  是的,当 vsys 的电流为840 mA 时,IINDPM 触发是合理的,这也是我测试的结果,但要知道,IINDPM 是由设备内部的电流感应控制的,而不是基于 SYS 输出时观察到的电流。 内部控制确保 SW 节点的电流在数据表上 IINDPM_ACC 指定的范围内。

    1)触发 IINDPM 时从 SW 节点提取的典型电流为数据表中的 IIN_DPM_ACC。 最小750 mA,最大900 mA 和典型825 mA。  

    2) VBUS 的典型电流不会大于 IINDPM 期间在 SW 节点上观察到的电流。  

    3)数据表未列出 IN_DPM 中 VBUS 典型电流的规格。 正如您所指出的,IIN_DPM 上的规范指定在 SW 节点上观察到的电流低于900 mA 的 Ilim 设置。  

    此致,

    加勒特