线程中讨论的其他部件:BQ25895, 测试, BQ25895EVM
你好
我对 IINDPM 检测有疑问
IIDPM 的哪个电流被检测? 它是在 VBUS 时电流还是在 SW 时电流?
根据数据表 IIN_DPM_ACC,它似乎检测到来自 SW 的电流
我还测试了 BQ25895 EVM 并设置了以下条件
观察 ISYS 增加时将触发 IINPDM。
VINDPM:4.4V (绝对)
IINDPM:通过输入电流限制设置900mA
取消选中 Ilim Pin
浮动 BAT
只需在 SYS 中添加负载(0~900mA)
我发现 vsys 下的 IINDPM BE 触发器为4.19@730mA,VBUS 为5.0V@688mA ,如下屏幕截图所示
我的观点是为什么 IINDPM BE 触发器不在 VBUS@900mA 下