This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:吸入电流

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A, TPS546B24A, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081629/tps546a24a-sinking-current

部件号:TPS546A24A
“线程”中讨论的其它部件: TPS546B24ATPS546D24A

您好 E2E,

TPS546A/B/D24A 器件系列是否可以接收电流?  如果一切可能,实现这一目标需要什么?

谢谢!

此致,

罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Russell,

    TPS546A24A 可以处理下沉电流。 您是否碰巧知道所需的大致电流下沉量?

    顺祝商祺!

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546A24A,TPS546B24A 和 TPS546D24A 都是全同步降压转换器,它们将支持负输出电流。  当吸入输出电流时,输出能量将从 VOUT 升回 PVIN,因此必须确保:

    PVIN 电源还能够调节负电流下的输出电压。  (大多数实验室工作台电源和许多隔离的离线电源无法调节负电流下的输出电压)

    PVIN 电源的总电流从不为负。  如果输出电压中的电流源不是来自相同的电源电压,则可能需要向输入电源添加“虚拟负载”以防止净负电源电流,从而使 PVIN 高于其绝对最大电压。

    TPS546A24A 和 TPS546B24A 都有一个不可编程的10A 谷电流限值,这将限制其平均负电流限值略小于负电流限值,具体取决于波纹电流。  负电流限制不会触发停机,但会关闭低压侧 FET,通过高压侧 FET 的主体二极管驱动电感器电流,以限制电感器电流,直到触发 VOUT OV 故障,这将触发低侧 FET 的接通和关闭。

    TPS546D24A 具有非可编程-20A 谷电流限制。

    如果您需要更多的吸入电流功能,TPS546A24A,TPS546B24A 和 TPS546D24A 都支持负电流电平的电流共享和 READ_IOUT 遥测(分别为10A 和-20A),因此4相 TPS546D24A 堆栈可以调节和报告负电流至-80A。

    注: TPS546x24A 系列使用 Signed Linear 11数据格式报告负电流,该数据格式使用2秒互补 Mantissa 值。 不支持带符号值的 Linear11到十进制转换计算器将报告极高正电流的负电流甚至非常低。

    软启动/ ton_Rise

    为了支持预偏压输出电压,同时最大限度地减少输出电流的下沉,TPS546x24A 器件在软启动的前128个周期中限制了互补 FET 的开启时间,这限制了转换器的吸入电流能力, 但 TPS546x24A 将在 ton_Rise 结束后开始切换并吸入电流,即使 VOUT 高于目标调节电压。

    禁用期间 OVP 处于活动状态

    TPS546x24A 系列的过电压保护功能处于活动状态,即使禁用了输出电压,如果禁用转换功能,输出电压上拉会触发 OVP,并强制 TPS546x24A 吸收电流,直至输出电压低于0.4 V。